Sustainability Impact to my Enterprise (Nachhaltigkeitseffekte für mein Unternehmen)
Wenn Sie ein Kunde von Schneider Electric sind, der sich mit Leidenschaft und engagiert für Nachhaltigkeit einsetzt, dann möchten wir Ihre Bewerbung erhalten. Die im Preis (Award) enthaltene Anerkennung könnte für Ihr Team und Ihr Unternehmen eine echte Wende bedeuten – nominieren Sie Ihr Unternehmen noch heute!
Nehmen Sie mehrmals teil!
Individuelle Teilnahme.
deysudip310
I would like to be nominated especially for bringing down the costs of electrical equipments thereby enhancing the efficiency of power transmission and grid .Hopefully my thesis on CNT that is Carbon nano types or Nanocrystalline technology
Dokumente
deysudip310
Kurze Firmenbeschreibung
I would like to be nominated especially for bringing down the costs of electrical equipments thereby enhancing the efficiency of power transmission and grid .Hopefully my thesis on CNT that is Carbon nano types or Nanocrystalline technology
Standort
India
Ich bin ein/e:
Designfirma: Specifying Consultant oder Engineer Contractor
Segmenttyp:
Power Management
Unternehmensgröße
50–250 Mio. Euro
Gibt es in Ihrer Organisation jemanden, der für diese Ergebnisse maßgeblich verantwortlich ist? Wenn ja, teilen Sie uns bitte deren Namen und E-Mail-Adresse mit.
Nicht beantwortetIch wurde von einem Schneider Electric-Ansprechpartner unterstützt. Wenn "Ja", geben Sie bitte den Namen Ihres Schneider Electric-Ansprechpartners an.
Nicht beantwortet1. Haben Sie eine Strategie?
Nein
A. Haben Sie einen Dekarbonisierungsplan mit Meilensteinen? Wenn ja, teilen Sie uns bitte Ihren Zeitplan/Plan mit.
Nicht beantwortetB. Haben Sie oder Ihr Kunde alle Kurse in der Schneider Electric Sustainability School absolviert?
Nicht beantwortet2. Digitalisieren Sie?
Ja
A. Setzen Sie eine zentralisierte Software zur Verwaltung und Überwachung von Versorgungsdaten für Energie- und Kohlenstoffanalysen und -berichte ein?
autodesk fusion 360
B. Nutzen Sie die Messung großer Energielasten, um Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs und der Emissionen zu ermitteln?
Nicht beantwortetC. Überwachen Sie die Energieeffizienz und die Geräteleistung und liefern Sie verwertbare Erkenntnisse?
yes I do monitor by effective designs as per Energy Efficiencies approved & mandated by Bureau of Indian Standards
D. Nutzen Sie Energiemanagement und -überwachung, um die Stromqualität zu überwachen und die Ausfallsicherheit und Kontinuität Ihres Unternehmens zu erhöhen?
Yes I am implementing Six Sigma methodology to reduce costs, improve efficiency & mitigate variability in activities which improves growth profitability & strategy of the business increasing sustainability ,voice of business, voice of employees, voice of customer.
E. Haben Sie Innovationen eingesetzt, um die Effizienz und die Digitalisierung Ihres Betriebs zu maximieren?
F. Haben Sie Programme zur Aufrüstung und Modernisierung von Anlagen durchgeführt, um deren Langlebigkeit zu optimieren und Emissionen zu vermeiden?
Nicht beantwortetG. Haben Sie die digitale Integration von Strom und Prozessen als eine Möglichkeit zur Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Optimierung von Prozessen eingesetzt?
Nicht beantwortet3. Dekarbonisieren Sie?
Ja
A. Nutzen Sie Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme, um Geräte und Systeme effizient zu steuern?
yes I use Fusion 360 to achieve lower carbon emissions
B. Haben Sie Abläufe eingeführt, die Ihre Energieeffizienz erhöht haben?
yes I have implemented latest standards & protocols set by bureau of Indian standard.
C. Nutzen Sie erneuerbare Energien (PPAs, EACs oder Erzeugung vor Ort) für mindestens einen Teil Ihres Energiebedarfs?
25%
D. Beziehen Sie Energie über Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien (außerhalb des Unternehmens) oder Energieattribut-Zertifikate, um Ihre Scope-2-Emissionen zu minimieren?
Nicht beantwortetE. Nutzen Sie Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort, um Scope-2-Emissionen zu reduzieren?
F. Haben Sie Energiespeicher für eine verbesserte Ausfallsicherheit und zur Minimierung von Nachfragespitzen und den damit verbundenen CO2-Emissionen implementiert?
Nicht beantwortetG. Haben Sie dezentrale Erzeugungsanlagen gebündelt, um den wirtschaftlichen Wert und die Auswirkungen auf das Netz zu maximieren?
Nicht beantwortetH. Haben Sie eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch verbesserte Betriebsabläufe, die sich auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung konzentrieren, beobachten können?
Nicht beantwortetI. Haben Sie eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch Modernisierungsprojekte, die sich auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung konzentrieren, beobachten können?
Nicht beantwortetJ. Haben Sie Maßnahmen ergriffen, um Ihre Energieeffizienz zu erhöhen?
Nicht beantwortetK. Haben Sie für Ihre Lieferanten ein Verpflichtungsprogramm zur Reduzierung der Scope 3-Emissionen?
Nicht beantwortetL. Haben Sie für Ihre vorgelagerten Lieferanten und den nachgelagerten Vertrieb ein Verpflichtungsprogramm, um Scope-3-Emissionen zu verfolgen und zu reduzieren?
Nicht beantwortetM. Nutzen Sie digitale Modellierung, um die Daten zum eingebetteten CO2 von Materialien und Geräten zu erfassen?
Nicht beantwortetN. Haben Sie in Ihren Betrieb eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge für Fuhrparks, Mitarbeiter und/oder Kunden integriert?
Nicht beantwortetO. Haben Sie einen Teil Ihres Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge umgerüstet oder können die verfügbaren Parkplätze von E-Fahrzeugen genutzt werden?
Nicht beantwortetP. Haben Sie einen Teil Ihres Betriebs elektrifiziert, um Ihre Scope-1-Emissionen zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen, um Ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern?
Nicht beantwortetQ. Kaufen Sie Materialien und Geräte mit geringem eingebetteten CO2?
Nicht beantwortetR. Nutzen Sie zustandsorientierte Wartung, um die Lebensdauer Ihrer Geräte und Ausrüstungen zu verlängern, die Anschaffung neuer Geräte hinauszuzögern und das damit verbundene eingebettete CO2 zu reduzieren?
Nicht beantwortetS. Kaufen Sie Kohlenstoffkompensationen, um verbleibende Scope-1- und Scope-3-Emissionen auszugleichen?
Nicht beantwortetT. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch durch verbesserte, auf Effizienz ausgerichtete Betriebsabläufe?
Nicht beantwortetU. Überwachen Sie den Wasserverbrauch und passen Sie ihn an die Risiken und Prognosen für die Wasserverfügbarkeit an?
Nicht beantwortetV. Haben Sie Optimierungsprogramme für saubere Betriebe, Wasser- und Abwasseraufbereitung und Rückgewinnung, die auf Effizienz ausgerichtet sind?
Nicht beantwortetW. Werden in Ihrem Betrieb kreislauffähige Materialien beschafft und Abfälle minimiert?
Nicht beantwortetX. Haben Sie einen Plan, um Ihre auf fossiler Energie basierenden Prozesse zu elektrifizieren?
Nicht beantwortetY(i). Haben Sie Innovationen oder Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft eingesetzt? Bitte alle zutreffenden Optionen auswählen:
- Einsatz von Innovationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen in Ihrem Betrieb
- Einsatz von Innovationen zur Maximierung der Elektrifizierung Ihres Betriebs
Y(ii). Was sind die Ergebnisse dieser Innovationen?
Nicht beantwortetZusätzliche Dokumente (falls vorhanden)
Nicht beantwortetTranslation (when applicable)
Nicht beantwortet
Kommentare