Sustainability Impact to my Enterprise (Nachhaltigkeitseffekte für mein Unternehmen)
Wenn Sie ein Kunde von Schneider Electric sind, der sich mit Leidenschaft und engagiert für Nachhaltigkeit einsetzt, dann möchten wir Ihre Bewerbung erhalten. Die im Preis (Award) enthaltene Anerkennung könnte für Ihr Team und Ihr Unternehmen eine echte Wende bedeuten – nominieren Sie Ihr Unternehmen noch heute!
Nehmen Sie mehrmals teil!
Individuelle Teilnahme.
United Gas Derivatives Company
Modeling-based Energy Optimization & Development of More Efficient & Resilient Operating Philosophy in UGDC NGL Plant. The modelling has been developing based on comprehensive data analysis and continuous improvement actions to raise overall .efficiency.
Dokumente
United Gas Derivatives Company
Kurze Firmenbeschreibung
Modeling-based Energy Optimization & Development of More Efficient & Resilient Operating Philosophy in UGDC NGL Plant. The modelling has been developing based on comprehensive data analysis and continuous improvement actions to raise overall .efficiency.
Standort
Egypt
Ich bin ein/e:
Endbenutzer eines großen Unternehmens
Segmenttyp:
Energien und Chemikalien
Unternehmensgröße
50–250 Mio. Euro
Gibt es in Ihrer Organisation jemanden, der für diese Ergebnisse maßgeblich verantwortlich ist? Wenn ja, teilen Sie uns bitte deren Namen und E-Mail-Adresse mit.
Ahmed Mohamed Mohsen aabdallah@ugdco.com aabdallah8981@gmail.com
Ich wurde von einem Schneider Electric-Ansprechpartner unterstützt. Wenn "Ja", geben Sie bitte den Namen Ihres Schneider Electric-Ansprechpartners an.
1. Haben Sie eine Strategie?
Nein
A. Haben Sie einen Dekarbonisierungsplan mit Meilensteinen? Wenn ja, teilen Sie uns bitte Ihren Zeitplan/Plan mit.
Nicht beantwortetB. Haben Sie oder Ihr Kunde alle Kurse in der Schneider Electric Sustainability School absolviert?
Nicht beantwortet2. Digitalisieren Sie?
Ja
A. Setzen Sie eine zentralisierte Software zur Verwaltung und Überwachung von Versorgungsdaten für Energie- und Kohlenstoffanalysen und -berichte ein?
Large Excel workbook and then the data migrated to online DCS dashboard for real-time analysis and operators guidance.
B. Nutzen Sie die Messung großer Energielasten, um Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs und der Emissionen zu ermitteln?
Fuel gas consumption in significant energy users (gas turbines and fired heater) are measured (metered) by flow transmitters. All dependent and independent parameters and variables are compiled for comprehensive scrutinized data analysis and consumption rationalization to comprehend the system, and then to model the system's performance, then to reveal the opportunities and bottlenecks, then to optimize effectively.
C. Überwachen Sie die Energieeffizienz und die Geräteleistung und liefern Sie verwertbare Erkenntnisse?
Too many efficiency figures and customized energy indicators are used to indicate equipment efficiency and most importantly, the overall plant energy efficiency indicators. For example, fired heaters are monitored by thermal/heating efficiency (Observe differences, act, load the higher efficiency, always optimize, anomalies activate inspection & maintenance activities). Turbines are monitored by their overall power system efficiency factor (a dimensionless term for the required power ratio to actual energy flow), and plant combined heat and power energy indicator indexed to the most impactful parameters as found from data analysis. Moreover, a developed actual to defined optimum ratio is developed.
D. Nutzen Sie Energiemanagement und -überwachung, um die Stromqualität zu überwachen und die Ausfallsicherheit und Kontinuität Ihres Unternehmens zu erhöhen?
Modelling-based approach is adopted to define the optimization targets. Turbines are monitored by their overall power system efficiency factor (a dimensionless term for the required power ratio to actual energy flow), and plant combined heat and power energy indicator indexed to the most impactful parameters as found from data analysis. Moreover, a developed actual-to-defined optimum ratio is developed.
E. Haben Sie Innovationen eingesetzt, um die Effizienz und die Digitalisierung Ihres Betriebs zu maximieren?
An array of analysis was established by big data compilation, daily compression power data analysis (based on adiabatic compression), daily plant heat analysis, then combined heat and power analysis (collective overview concept of analysis), then ending up with real-time analysis as a step to probable energy management digitalization. Along the mentioned array of daily comprehensive analysis, high-quality new information about opportunities and bottlenecks have been revealed for further processing and handling to effectively optimize energy consumption. A large Excel workbook was diligently utilized and then the data migrated to an online DCS dashboard for real-time analysis and operators guidance.
F. Haben Sie Programme zur Aufrüstung und Modernisierung von Anlagen durchgeführt, um deren Langlebigkeit zu optimieren und Emissionen zu vermeiden?
No.
G. Haben Sie die digitale Integration von Strom und Prozessen als eine Möglichkeit zur Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Optimierung von Prozessen eingesetzt?
An array of analysis was established by big data compilation, daily compression power data analysis (based on adiabatic compression), daily plant heat analysis, then combined heat and power analysis (collective overview concept of analysis), then ending up with real-time analysis as a step to probable energy management digitalization. Along the mentioned array of daily comprehensive analysis, high-quality new information about opportunities and bottlenecks have been revealed for further processing and handling to effectively optimize energy consumption. For example, significant heat consumers were addressed and optimized and other process limitations were solved. A large Excel workbook was diligently utilized and then the data migrated to an online DCS dashboard for real-time analysis and operators guidance.
3. Dekarbonisieren Sie?
Ja
A. Nutzen Sie Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme, um Geräte und Systeme effizient zu steuern?
A modeling-based deeper energy management system is adopted to signify the energy system's performance abilities and limitations and act accordingly. An array of analysis was established by big data compilation, daily compression power data analysis (based on adiabatic compression), daily plant heat analysis, then combined heat and power analysis (collective overview concept of analysis), then ending up with real-time analysis as a step to probable energy management digitalization. A large Excel workbook was diligently utilized and then the data migrated to an online DCS dashboard for real-time analysis and operators guidance. Regarding the automation, one fired-heater control loop was always in manual mode and well-configured, tuned, and turned to automatic successfully. The HMI of gas turbines got closer to the operators in the control room to get closer accessibility to turbines control rather than being 1 KM away from the control room.
B. Haben Sie Abläufe eingeführt, die Ihre Energieeffizienz erhöht haben?
Direct Measurable Impact (Average Results): 10% reduction in fuel gas consumption and GHG emissions in 2023 1.14 MMSCFD fuel gas reduction 23 KTA reduction in Carbon Dioxide emissions with their potential economic impact from probable carbon credit, trade, or taxation systems Saving fuel cost/OPEX 2.33 MM$ in 2023 (6400 $/day) Projected cumulative savings are 22.7 mm$ & 225 KTA CO2 till 2030 Turbines overall power system efficiency term was raised from 0.30 to 0.34 - 0.36 and now depends on the pressure ratio. Sales gas compressors' minimum discharge pressure was limited to 57 bar and delimited now and reached 50 bar. Plant combined heat and power energy indicator (developed analytical term) enhanced from 0.17-0.18 to 0.15-0.16 (MMBTU fuel gas / feed gas MMSCFD x Grid pressure bar)
C. Nutzen Sie erneuerbare Energien (PPAs, EACs oder Erzeugung vor Ort) für mindestens einen Teil Ihres Energiebedarfs?
No
D. Beziehen Sie Energie über Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien (außerhalb des Unternehmens) oder Energieattribut-Zertifikate, um Ihre Scope-2-Emissionen zu minimieren?
No
E. Nutzen Sie Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort, um Scope-2-Emissionen zu reduzieren?
No
F. Haben Sie Energiespeicher für eine verbesserte Ausfallsicherheit und zur Minimierung von Nachfragespitzen und den damit verbundenen CO2-Emissionen implementiert?
No
G. Haben Sie dezentrale Erzeugungsanlagen gebündelt, um den wirtschaftlichen Wert und die Auswirkungen auf das Netz zu maximieren?
No
H. Haben Sie eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch verbesserte Betriebsabläufe, die sich auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung konzentrieren, beobachten können?
23 KTA CO2 saved in 2023 by saving an average of 1.14 MMSCFD fuel gas consumption (10% reduction).
I. Haben Sie eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch Modernisierungsprojekte, die sich auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung konzentrieren, beobachten können?
J. Haben Sie Maßnahmen ergriffen, um Ihre Energieeffizienz zu erhöhen?
Based on modeling and data analysis results and the extracted information, performed optimization for operating conditions, optimizing and standardizing human performance for consistency, establishing new energy management system, deciphered relationships, exploited the revealed opportunities, and debottlenecking and delimitation, and solving problems for units operations. For example, Debottlenecking Major Heat Consumers and Delimitation of Compressors Discharge Pressure and others.
K. Haben Sie für Ihre Lieferanten ein Verpflichtungsprogramm zur Reduzierung der Scope 3-Emissionen?
No
L. Haben Sie für Ihre vorgelagerten Lieferanten und den nachgelagerten Vertrieb ein Verpflichtungsprogramm, um Scope-3-Emissionen zu verfolgen und zu reduzieren?
No
M. Nutzen Sie digitale Modellierung, um die Daten zum eingebetteten CO2 von Materialien und Geräten zu erfassen?
No
N. Haben Sie in Ihren Betrieb eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge für Fuhrparks, Mitarbeiter und/oder Kunden integriert?
No
O. Haben Sie einen Teil Ihres Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge umgerüstet oder können die verfügbaren Parkplätze von E-Fahrzeugen genutzt werden?
No
P. Haben Sie einen Teil Ihres Betriebs elektrifiziert, um Ihre Scope-1-Emissionen zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen, um Ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern?
No
Q. Kaufen Sie Materialien und Geräte mit geringem eingebetteten CO2?
No
R. Nutzen Sie zustandsorientierte Wartung, um die Lebensdauer Ihrer Geräte und Ausrüstungen zu verlängern, die Anschaffung neuer Geräte hinauszuzögern und das damit verbundene eingebettete CO2 zu reduzieren?
Nicht beantwortetS. Kaufen Sie Kohlenstoffkompensationen, um verbleibende Scope-1- und Scope-3-Emissionen auszugleichen?
Nicht beantwortetT. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch durch verbesserte, auf Effizienz ausgerichtete Betriebsabläufe?
Green areas irrigation is sourced from treated sewage/waste water treatment unit.
U. Überwachen Sie den Wasserverbrauch und passen Sie ihn an die Risiken und Prognosen für die Wasserverfügbarkeit an?
No
V. Haben Sie Optimierungsprogramme für saubere Betriebe, Wasser- und Abwasseraufbereitung und Rückgewinnung, die auf Effizienz ausgerichtet sind?
No
W. Werden in Ihrem Betrieb kreislauffähige Materialien beschafft und Abfälle minimiert?
No
X. Haben Sie einen Plan, um Ihre auf fossiler Energie basierenden Prozesse zu elektrifizieren?
No
Y(i). Haben Sie Innovationen oder Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft eingesetzt? Bitte alle zutreffenden Optionen auswählen:
Einsatz von Innovationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen in Ihrem Betrieb
Y(ii). Was sind die Ergebnisse dieser Innovationen?
Participating and sharing the project's idea with too many companies and institutions.
Zusätzliche Dokumente (falls vorhanden)
Nicht beantwortetTranslation (when applicable)
Nicht beantwortet
Kommentare