Impacto de la sostenibilidad para mis clientes
Si usted es socio de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir tu nominación. El reconocimiento de premios podría ser un verdadero cambio de juego para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
LS Power Control Pvt. Ltd.
LS Power Control Pvt. Ltd. is a Panel Builder and Franchise partner of Schneider & L&T switchboards in LV & MV segment based out in Delhi-NCR region. We offers Consultancy & manufacturing services for new & existing load requirements.
Documentos
LS Power Control Pvt. Ltd.
Breve descripción de la empresa
LS Power Control Pvt. Ltd. is a Panel Builder and Franchise partner of Schneider & L&T switchboards in LV & MV segment based out in Delhi-NCR region. We offers Consultancy & manufacturing services for new & existing load requirements.
Ubicación
India
Yo soy un:
Fabricante de tableros
Tipo de segmento:
Gestión de energía
Tamaño de la empresa
0 - 50 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Mr. Ashwani Yadav/ ashwani@lspowercontrol.com
He recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
Mr. Amit Dubey
1. ¿Recurre a la Estrategización?
No
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Sí
A. ¿Está ayudando a un cliente a implementar algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
Elmeasure's EMS software, Secure EMS
B. ¿Está un cliente midiendo con su ayuda las principales cargas de energía para descubrir oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones?
Most of the customers uses Maximum demand meter (EM6400NG+, Secure Elite -446, L&T - 4030) at main LT/HT Panels for monitoring and energy audit purposes by which they get insights about power factor, load balancing
C. ¿Está ayudando a un cliente a monitorizar la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos para obtener información útil?
We purpose them Power quality analyzer for making sound energy audit decisions. Based on analysis we purpose them use of Thermal sensors, APFC,AHF or hybrid panels for maintaining power factor with optimal use of electrical energy.
D. ¿Está posibilitando que un cliente utilice la gestión y el seguimiento de energía para evaluar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
We purpose them Power quality analyzer for making sound energy audit decisions.
E. ¿Ha implementado en nombre de un cliente innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
Sin respuestaF. ¿Ha implementado actualizaciones de activos y programas de modernización para que un cliente optimice y aumente la longevidad de su equipo de planta y evite las emisiones?
Sin respuestaG. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos para un cliente como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
Sin respuesta3. ¿Recurre a la Descarbonización?
Sí
A. ¿Está posibilitando que un cliente utilice sistemas de automatización y gestión energética para controlar sus equipos y sistemas?
We refer our client's for using energy management systems for regular energy audits, which helps them usage of energy efficiently and low tariff rates by implementing booster panels or active harmonic filters to maintain their power factor close to unity.
B. ¿Ha implementado algún cliente con su ayuda prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
Sin respuestaC. ¿Está permitiendo a un cliente usar energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
When client's enquire us about alternate energy resources or to cut down their tariffs, we recommend them to have installation of roof top solar panels at least for their office utilities. As a result their energy consumption by grid supply almost reduced to 25-30% .
D. Para optimizar las emisiones de Alcance 2, ¿ha ayudado a un cliente a obtener energía a través de acuerdos de compra de energía renovable o certificados de atributos de la energía?
E. ¿Utiliza un cliente con su ayuda electricidad de generación de energía renovable en el sitio para reducir las emisiones de Alcance 2?
Client's save almost 20-30% energy by using renewable energy generation resources.
F. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para un cliente?
Sin respuestaG. ¿Ha equipado a un cliente con activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
Sin respuestaH. ¿Está ayudando a un cliente a reducir las emisiones de carbono al enfocarse en la eficiencia energética y la descarbonización en sus operaciones?
Sin respuestaI. ¿Ha reducido un cliente con su ayuda su huella de carbono a través de proyectos de modernización que se centran en la eficiencia energética y la descarbonización?
Sin respuestaJ. ¿Ha ayudado a un cliente a implementar prácticas para aumentar la eficiencia energética en sus operaciones?
Sin respuestaK. ¿Ha ayudado a un cliente a crear un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaL. ¿Ha adoptado un cliente con su ayuda un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y socios de distribución descendente para rastrear y reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaM. ¿Ha permitido a un cliente utilizar el modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
Sin respuestaN. ¿Ha ayudado a un cliente a incorporar infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
Sin respuestaO. ¿Ha convertido un cliente con su orientación parte de su flota en vehículos eléctricos?
Sin respuestaP. ¿Ha posibilitado que un cliente electrifique algunas de sus operaciones para reducir las emisiones de Alcance 1 y que utilice energías renovables para reducir su huella de carbono? ¿Qué porcentaje de las operaciones de su cliente se han electrificado?
Sin respuestaQ. ¿Ha aconsejado a un cliente que compre materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
Sin respuestaR. ¿Recurre un cliente con su ayuda al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
Sin respuestaS. ¿Va a comprar un cliente basándose en el asesoramiento que le ha proporcionado compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de Alcance 1 y 3?
Sin respuestaT. ¿Está ayudando a un cliente a reducir el uso del agua a través de operaciones mejoradas y un enfoque en la eficiencia?
Sin respuestaU. ¿Ha posibilitado que un cliente lleve a cabo un control y ajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
Sin respuestaV. ¿Ha ayudado a un cliente a crear programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, p. ej., tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales, centrados en la eficiencia?
Sin respuestaW. ¿Está un cliente adquiriendo con su ayuda materiales circulares y minimizando los residuos en sus operaciones?
Sin respuestaX. ¿Ha ayudado a algún cliente a desarrollar un plan para pasar sus procesos basados en energías fósiles a la electrificación?
Sin respuestaY(i). ¿Ha ayudado a un cliente a implementar innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las que corresponda:
Sin respuestaY(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
Sin respuestaDocumentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios