Impacto de la sostenibilidad para mis clientes
Si usted es socio de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir tu nominación. El reconocimiento de premios podría ser un verdadero cambio de juego para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
SUN INDUSTRIAL AUTOMATION & SO
We work in WWW segment, we recommend Solar power to be used to reduce the energy consumption and to provide alternate/Backup power in the Water pump houses, WTP and ESRs. Assisting our customers to earn Carbon Credits by establishing Solar plants
Documentos
SUN INDUSTRIAL AUTOMATION & SO
Breve descripción de la empresa
We work in WWW segment, we recommend Solar power to be used to reduce the energy consumption and to provide alternate/Backup power in the Water pump houses, WTP and ESRs. Assisting our customers to earn Carbon Credits by establishing Solar plants
Ubicación
India
Yo soy un:
Integrador de sistemas de automatización industrial
Tipo de segmento:
Agua y aguas residuales
Tamaño de la empresa
0 - 50 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Mr S V Ramachandran - ramachandran@sias.co.in Mr V Hariharan - hv@sias.co.in
He recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
yes
1. ¿Recurre a la Estrategización?
Sí
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Sí
A. ¿Está ayudando a un cliente a implementar algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
We provide Web site SCADA to monitor all the Solar power plants to monitor and track the Solar generation. Providing Centralized SCADA software in Airports to ensure efficient running of the Pumps, Motors and other loads
B. ¿Está un cliente midiendo con su ayuda las principales cargas de energía para descubrir oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones?
By metering the loads at the granular level in Airport substations, based the data collected in the SCADA, Load optimization's decisions are enabled
C. ¿Está ayudando a un cliente a monitorizar la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos para obtener información útil?
By providing metering of Both Power and water for each Pumps in the Water Pump houses, the efficiency is measured and monitored
D. ¿Está posibilitando que un cliente utilice la gestión y el seguimiento de energía para evaluar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
Sin respuestaE. ¿Ha implementado en nombre de un cliente innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
Sin respuestaF. ¿Ha implementado actualizaciones de activos y programas de modernización para que un cliente optimice y aumente la longevidad de su equipo de planta y evite las emisiones?
Sin respuestaG. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos para un cliente como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
Sin respuesta3. ¿Recurre a la Descarbonización?
No
A. ¿Está posibilitando que un cliente utilice sistemas de automatización y gestión energética para controlar sus equipos y sistemas?
B. ¿Ha implementado algún cliente con su ayuda prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
Sin respuestaC. ¿Está permitiendo a un cliente usar energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
yes. By provide Solar power plant on PPA arrangement, we have enable our customers to an extent of 50% of their electricity by renewables
D. Para optimizar las emisiones de Alcance 2, ¿ha ayudado a un cliente a obtener energía a través de acuerdos de compra de energía renovable o certificados de atributos de la energía?
E. ¿Utiliza un cliente con su ayuda electricidad de generación de energía renovable en el sitio para reducir las emisiones de Alcance 2?
Sin respuestaF. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para un cliente?
Sin respuestaG. ¿Ha equipado a un cliente con activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
Sin respuestaH. ¿Está ayudando a un cliente a reducir las emisiones de carbono al enfocarse en la eficiencia energética y la descarbonización en sus operaciones?
Sin respuestaI. ¿Ha reducido un cliente con su ayuda su huella de carbono a través de proyectos de modernización que se centran en la eficiencia energética y la descarbonización?
Sin respuestaJ. ¿Ha ayudado a un cliente a implementar prácticas para aumentar la eficiencia energética en sus operaciones?
Sin respuestaK. ¿Ha ayudado a un cliente a crear un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaL. ¿Ha adoptado un cliente con su ayuda un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y socios de distribución descendente para rastrear y reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaM. ¿Ha permitido a un cliente utilizar el modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
Sin respuestaN. ¿Ha ayudado a un cliente a incorporar infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
Sin respuestaO. ¿Ha convertido un cliente con su orientación parte de su flota en vehículos eléctricos?
Sin respuestaP. ¿Ha posibilitado que un cliente electrifique algunas de sus operaciones para reducir las emisiones de Alcance 1 y que utilice energías renovables para reducir su huella de carbono? ¿Qué porcentaje de las operaciones de su cliente se han electrificado?
Sin respuestaQ. ¿Ha aconsejado a un cliente que compre materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
Sin respuestaR. ¿Recurre un cliente con su ayuda al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
Sin respuestaS. ¿Va a comprar un cliente basándose en el asesoramiento que le ha proporcionado compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de Alcance 1 y 3?
Sin respuestaT. ¿Está ayudando a un cliente a reducir el uso del agua a través de operaciones mejoradas y un enfoque en la eficiencia?
For a given Water supply scheme, we will provide metering of Flow parameter from the source to the tail end to identify the losses and to take appropriate action to reduce the losses up to 20%
U. ¿Ha posibilitado que un cliente lleve a cabo un control y ajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
Sin respuestaV. ¿Ha ayudado a un cliente a crear programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, p. ej., tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales, centrados en la eficiencia?
For dairy applications, by providing Automation solution in CIP process to reduce the water usage and energy
W. ¿Está un cliente adquiriendo con su ayuda materiales circulares y minimizando los residuos en sus operaciones?
Sin respuestaX. ¿Ha ayudado a algún cliente a desarrollar un plan para pasar sus procesos basados en energías fósiles a la electrificación?
Sin respuestaY(i). ¿Ha ayudado a un cliente a implementar innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las que corresponda:
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para maximizar la electrificación de sus operaciones?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para reemplazar las fuentes de energía con energías renovables?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para reducir el uso de agua?
Y(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
Sin respuestaDocumentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios