Impacto de la sostenibilidad para mi empresa/compañía
Si es usted un cliente de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir su nominación. El reconocimiento del premio podría ser un factor decisivo para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
deysudip310
I would like to be nominated especially for bringing down the costs of electrical equipments thereby enhancing the efficiency of power transmission and grid .Hopefully my thesis on CNT that is Carbon nano types or Nanocrystalline technology
Documentos
deysudip310
Breve descripción de la empresa
I would like to be nominated especially for bringing down the costs of electrical equipments thereby enhancing the efficiency of power transmission and grid .Hopefully my thesis on CNT that is Carbon nano types or Nanocrystalline technology
Ubicación
India
Yo soy un:
Empresa de diseño: Consultor de especificaciones o de ingeniería
Tipo de segmento:
Gestión de energía
Tamaño de la empresa
50 millones - 250 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Sin respuestaHe recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
Sin respuesta1. ¿Recurre a la Estrategización?
No
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Si
A. ¿Ha implementado algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
autodesk fusion 360
B. ¿Recurre a la medición de las principales cargas de energía para descubrir formas de reducir la energía y las emisiones?
Sin respuestaC. ¿Realiza un seguimiento de la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos, además de facilitar información útil?
yes I do monitor by effective designs as per Energy Efficiencies approved & mandated by Bureau of Indian Standards
D. ¿Utiliza la gestión y el seguimiento de energía para controlar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
Yes I am implementing Six Sigma methodology to reduce costs, improve efficiency & mitigate variability in activities which improves growth profitability & strategy of the business increasing sustainability ,voice of business, voice of employees, voice of customer.
E. ¿Ha implementado innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
F. ¿Ha implementado programas de actualización y modernización de activos para optimizar y aumentar la longevidad de su equipo de planta y evitar emisiones?
Sin respuestaG. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
Sin respuesta3. ¿Recurre a la Descarbonización?
Si
A. ¿Utiliza sistemas de automatización y gestión de energía para controlar equipos y sistemas de manera eficiente?
yes I use Fusion 360 to achieve lower carbon emissions
B. ¿Ha implementado prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
yes I have implemented latest standards & protocols set by bureau of Indian standard.
C. ¿Utiliza energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
25%
D. ¿Obtiene energía a través de acuerdos de compra de energía renovable (fuera de las instalaciones) o certificados de atributos de la energía que minimicen sus emisiones de alcance 2?
Sin respuestaE. ¿Recurre a la electricidad de la generación de energía renovable en las instalaciones para reducir las emisiones de alcance 2?
F. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para mejorar la resiliencia y minimizar el pico de demanda y las emisiones de carbono asociadas?
Sin respuestaG. ¿Ha añadido activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
Sin respuestaH. ¿Ha podido apreciar una reducción de carbono a través de operaciones mejoradas que se centren en la eficiencia energética y la descarbonización?
Sin respuestaI. ¿Ha podido apreciar una reducción de carbono a través de proyectos de modernización que se centren en la eficiencia energética y la descarbonización?
Sin respuestaJ. ¿Ha implementado prácticas que aumenten su eficiencia energética?
Sin respuestaK. ¿Tiene un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaL. ¿Tiene un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y distribuciones descendentes para localizar y reducir las emisiones de alcance 3?
Sin respuestaM. ¿Recurre al modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
Sin respuestaN. ¿Ha incorporado alguna infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
Sin respuestaO. ¿Ha convertido algunos de los vehículos de su flota o de sus aparcamientos disponibles a vehículos eléctricos o preparados para vehículos eléctricos?
Sin respuestaP. ¿Ha electrificado alguna de sus operaciones para que disminuyan sus emisiones de alcance 1 y permitan el uso de energías renovables que reduzcan su huella de carbono?
Sin respuestaQ. ¿Adquiere materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
Sin respuestaR. ¿Recurre al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
Sin respuestaS. ¿Adquiere compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de alcance 1 y 3?
Sin respuestaT. ¿Reduce el uso de agua a través de operaciones mejoradas que se centran en la eficiencia?
Sin respuestaU. ¿Lleva a cabo un control y reajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
Sin respuestaV. ¿Tiene programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales que se centran en la eficiencia?
Sin respuestaW. ¿Se adquieren materiales circulares y se minimizan residuos en sus operaciones?
Sin respuestaX. ¿Tiene algún plan para llevar a cabo una electrificación de sus procesos alimentados con energía fósil?
Sin respuestaY(i). ¿Ha implementado innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las opciones que correspondan:
- Innovaciones implementadas para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono de sus operaciones
- Innovaciones implementadas para maximizar la electrificación de sus operaciones
Y(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
Sin respuestaDocumentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios