顧客への持続可能性の影響
サステナビリティに対する情熱とコミットメントを持つ、シュナイダーエレクトリックのパートナーである場合は、このノミネーションを受理します。アワードは、チームとビジネスに大きな変革をもたらす可能性があります。今すぐ会社をノミネーションしてください。
Participate multiple times!
個人のチャレンジ
East Sea Energy Environment_
ESEC is a pioneer in providing comprehensive solutions for energy platforms, energy infrastructure, automation and digitalization. We focus on optimizing energy and building smart/green factories to work towards sustainability.
ドキュメント
East Sea Energy Environment_
簡単な会社説明
ESEC is a pioneer in providing comprehensive solutions for energy platforms, energy infrastructure, automation and digitalization. We focus on optimizing energy and building smart/green factories to work towards sustainability.
位置
Viet Nam
私は:
システムインテグレータ
セグメントタイプ:
パワー管理
会社規模
5千万~2億5千万ユーロ
これらの結果に対する最高責任者がいますか? その場合は、名前とメールアドレスをお知らせください。
Mr. Tran Thanh Khang Email: khang.tran@esec.vn
私はシュナイダーエレクトリックの担当者のサポートを受けています。 はい」の場合、シュナイダーエレクトリックの担当者名をご記入ください。
未返信1. 戦略立案をおこなっていますか?
はい
A.顧客には、マイルストーンを伴う脱炭素化プランがありますか? その場合は、ロードマップ/プランを共有してください。
未返信B.お客様またはその顧客はシュナイダーエレクトリックのサステナビリティスクールのすべてのクラスを修了していますか?
未返信2. デジタル化していますか?
はい
A.顧客のエネルギーと二酸化炭素の分析およびレポート用の一元的なユーティリティデータの管理および監視ソフトウェアの導入を支援していますか?
Yes. One of their main emissions is "direct emissions" from sources controlled by customer during their operation. We have been delivered 04 Projects for Pepsico Suntory Factories in Vietnam. They are using Power Monitoring Expert with Advanced Energy Report Module & our customizing KPI Dashboard and KPI Report functions to track the Energy Sources usage and based on the result of KPI Dashboard & Report. The customer will review Monthly & Quarterly prepare the action plan.
B.お客様の支援によって、顧客はエネルギー消費量と排出量を削減する機会を見つけるために、主要なエネルギー負荷を計測していますか?
In our project, we have measure and build the KPI Dashboard for all energy consumption sources usage in factory. The energy consumption are linked directly to each production line to generate the KPI Report by Daily / Weekly / Monthly. With all of this tools are not only support our customer to operate their plant more efficiently but also have clear parameters to control the emissions as well as prepare the action plan for the decarbonization.
C.顧客がエネルギー効率と機器のパフォーマンスを監視し、実践的な洞察を得られるよう支援していますか?
After review KPI Dashboard & KPI report by Weekly / Monthly / Quarterly & Yearly. The Operation Manager will set the KPI for each production line team.
D.顧客は、電力管理およびモニタリングソリューションを使用して、パワーの質を評価し、ビジネスの回復力と継続性を向上させることができるでしょうか。
To avoid the down-time. Power Quality monitoring is key element for customer to take some preventive action for their electrical distribution system.
E.顧客を代表して、業務の効率とデジタル化を最大化するイノベーションを導入しましたか?
F.顧客がプラント機器の寿命を最適化して延ばし、排出ガスを回避できるように、資産のアップグレードと近代化プログラムを導入していますか?
未返信G.顧客のプロセスを最適化しながらパワー消費量を最小限に抑える方法として、エネルギーとプロセスのデジタル統合を取り入れましたか?
未返信3. 脱炭素化をしていますか?
はい
A.顧客は自動化およびエネルギー管理システムを使用して、機器とシステムを制御できるようになっていますか?
未返信B.顧客は、ご支援の下、エネルギー効率を向上させるプラクティスを導入していますか?
C.顧客が、エネルギー需要の少なくとも一部に再生可能エネルギー(PPA、EAC、またはオンサイト発電)を使用できるようにしていますか?
未返信D.スコープ2排出量を最小化するために、顧客がオフサイトの再生可能エネルギーパワー購入契約またはエネルギー属性証明書を通じてエネルギーを調達するのを支援しましたか。
Solar panels
E.顧客は、顧客の助けを借りて、オンサイトの再生可能エネルギー発電の電力を使用してスコープ2排出を削減していますか?
It is around 3% to 5% as per customer's information.
F.顧客のためにエネルギー貯蔵を導入していますか?
No. But it is on-going discussion to offer Microgrid solution after consulting customer invest more on Energy Storage and having for DER in next phase of project.
G.顧客に分散型発電資産を集約して、経済的価値とグリッドへの影響を最大化させる態勢を整えていますか?
H.顧客の業務におけるエネルギー効率と脱炭素に重点を置くことで、二酸化炭素排出量を削減していますか?
未返信I.顧客は、エネルギー効率と脱炭素に重点を置いた最新化プロジェクトを通じて二酸化炭素排出量を削減していますか?
J.顧客の業務において、エネルギー効率を高める慣行を実施するお手伝いをしたことがありますか?
Yes. One of actions is by monitoring the electrical energy consumption to combine with "Iced Thermal Storage" to reduce the electrical fee for Chiller system.
K.顧客がサプライヤーとスコープ3排出量を削減するコミットメントプログラムを作成するのを支援しましたか?
Not yet. We are working with customer to support them for Scope 1 & Scope 2. For the Scope 3 we do not have the information about customer's activities yet.
L.顧客は、顧客の支援の下、上流のサプライヤーおよび下流の流通パートナーとスコープ3排出量の追跡と削減に関するコミットメントプログラムを採用しましたか?
M.顧客がデジタルモデリングを使用して、材料や機器から具現化されたカーボンデータをキャプチャできるようにしましたか?
N.顧客が、船舶、従業員、顧客のために電気自動車の充電インフラを運用に組み込むのを支援してきましたか?
未返信O.顧客のご案内によって、車両の一部を電気自動車に改造したことがありますか?
未返信P.顧客が、スコープ1排出を削減するために事業の一部に通電できるようにして、再生可能エネルギーを使用して二酸化炭素排出量を削減できるようにしましたか? 顧客の業務のうち、どの程度の割合が電化されていますか?
Q.低炭素の材料や設備を購入するよう顧客にアドバイスしましたか。
未返信R.顧客はコンディションベースのメンテナンスを活用して、機器の寿命を延ばし、新しい機器の購入を遅らせ、関連する具体的なカーボンを削減していますか?
未返信S.顧客のアドバイスに基づいて、顧客はスコープ1とスコープ3の残留排出量のバランスを取るためにカーボンオフセットを購入していますか?
未返信T.顧客が運用を改善して効率を重視できるようにして、水の使用量を削減できるようにお手伝いしていますか?
Yes. By using Energy KPI Dashboard to monitor and KPI Report to do assessment. Customer able to monitor and track the improvement of their action plan
U.顧客が、水の可用性に関するリスクと予測に基づいて水の使用量を監視し、調整できるようにしましたか?
Yes. Through the Weekly / Monthly / Quarterly & Yearly Water KPI Report able to provide clear and accurate information for customer to manage the risk as well as having the forecast on production
V.顧客が、効率を重視する浄水と廃水の処理および回収プログラムなど、クリーンインプレイスオペレーションの最適化プログラムを作成するお手伝いをしたことがありますか?
W.顧客は循環型資材を調達し、業務の無駄を最小限に抑えていますか?
Water KPI
X.顧客の化石エネルギーベースのプロセスを電化に移行する計画の策定を支援しましたか?
未返信Y(i)。顧客の技術革新や循環型ビジネスモデルの展開を支援してきましたか? 当てはまるものすべてをお選びください。
未返信Y(ii). こうした技術革新の成果について教えてください。
未返信追加ドキュメント(存在する場合)
未返信Translation (when applicable)
未返信
コメント