企業への持続可能性の影響
サステナビリティに情熱とコミットメントを持つシュナイダーエレクトリックのお客様は、ぜひノミネートしてください。この賞の受賞は、あなたのチームとビジネスに大きな変革をもたらす可能性があります。今すぐ会社をノミネートしてください!
Participate multiple times!
個人のチャレンジ
SWVP - Nashville Yards
SWVP understands that sustainability is not just an important aspect of their business, but also a strategic priority for stakeholders across their entire ecosystem. They walk the talk when it comes to sustainability solutions
ドキュメント
SWVP - Nashville Yards
簡単な会社説明
SWVP understands that sustainability is not just an important aspect of their business, but also a strategic priority for stakeholders across their entire ecosystem. They walk the talk when it comes to sustainability solutions
位置
USA
私は:
システムインテグレータ
セグメントタイプ:
商業不動産
会社規模
5千万~2億5千万ユーロ
これらの結果に対する最高責任者がいますか? その場合は、名前とメールアドレスをお知らせください。
Joseph Bucher JBucher@swvp.com
私はシュナイダーエレクトリックの担当者のサポートを受けています。 はい」の場合、シュナイダーエレクトリックの担当者名をご記入ください。
Ryan Pease
1. 戦略立案をおこなっていますか?
はい
A. マイルストーンを伴う脱炭素化プランがありますか? その場合は、ロードマップ/プランを共有してください。
未返信B.お客様またはその顧客はシュナイダーエレクトリックのサステナビリティスクールのすべてのクラスを修了していますか?
未返信2. デジタル化していますか?
はい
A.エネルギーと炭素の分析とレポート用の集中型ユーティリティデータ管理および監視ソフトウェアを導入しましたか?
Yes, Schneider Electric's EcoStruxure Building Automation Platform
B主要なエネルギー負荷の計測を使用して、エネルギーと排出を削減する機会を発見していますか?
未返信C.顧客がエネルギー効率と機器のパフォーマンスを監視し、実践的なインサイトを得られるよう支援していますか?
未返信D.電力管理およびモニタリングを使用して、パワーの質を監視し、ビジネスの回復力と継続性を向上させることができるでしょうか。
未返信E.業務の効率とデジタル化を最大化するイノベーションを導入しましたか?
Thanks to the Schneider Electric EcoStruxure system, we optimize facility labor resources efficiently using technology, enhancing productivity and sustainability. A game-changer for our operations!
F.プラント機器の寿命を最適化して延ばし、排出ガスを回避するための資産アップグレードおよび近代化プログラムを実施していますか?
G.プロセスを最適化しながらエネルギー消費量を最小限に抑える方法として、パワーとプロセスのデジタル統合を採用していますか?
未返信3. 脱炭素化をしていますか?
はい
A.自動化およびエネルギー管理システムを使用して、機器とシステムを効率的に制御していますか?
Yes, we use Schneider Electrics EcoStruxure Building Automation system to monitor and control all of our HVAC equipment for the entire campus. Having one streamlined system gives us not only labor but also energy efficiencies due to the ease of scheduling in the system.
B. エネルギー効率を高めるためのプラクティスを実施していますか?
未返信C.エネルギー需要の少なくとも一部に再生可能エネルギー(PPA、EAC、またはオンサイト発電)を使用していますか?
未返信D.顧客がオフサイトの再生可能エネルギーパワー購入契約またはエネルギー属性証明書を通じてエネルギーを調達するのを支援しましたか?
未返信E. オンサイトの再生可能エネルギー発電からの電力をスコープ2排出量の削減に使用していますか?
未返信F. 回復力を高め、ピーク需要とそれに伴う二酸化炭素排出量を最小限に抑えるためにエネルギー貯蔵を導入していますか?
未返信G. 分散型発電資産を集約して、経済価値とグリッドへの影響を最大化したことがありますか?
未返信H. エネルギー効率と脱炭素に重点を置いた業務改善によって、二酸化炭素排出量を削減したことがありますか?
未返信I. エネルギー効率と脱炭素に重点を置いた最新化プロジェクトによって二酸化炭素排出量が削減されることはありますか?
未返信J. エネルギー効率を高めるためのプラクティスを実施していますか?
未返信K. お客様のサプライヤーとスコープ3排出を削減するためのコミットメントプログラムを締結していますか?
Clark/Joe Bucher answer?
L. 上流サプライヤーと下流の業者と、スコープ3排出を削減するためのコミットメントプログラムを締結していますか?
未返信M. デジタルモデリングを利用して、原料や機器からエンボディドカーボンデータをキャプチャしていますか?
N.電気自動車の充電インフラを、車両、従業員、顧客向けの業務に組み込んでいますか?
未返信O.車両や駐車場を電気自動車やEVに対応したものに変更したことはありますか。
未返信P. スコープ1排出量を削減し、再生可能エネルギーの使用を可能にして二酸化炭素排出量を削減するために、事業の一部を電化していますか?
未返信Q.低エンボディドカーボンの原料や機器を購入していますか。
Yes (Need Joe Bucher to explain the Sustainable Materials)
R. どのようにして、条件に応じたメンテナンスを行うことで、機器の寿命を延ばし、新しい機器の購入を遅らせ、関連する具体的なカーボンを削減していますか?
未返信S.スコープ1およびスコープ3の残りの排出量のバランスを取るためにカーボンオフセットを購入していますか?
T.効率を重視して運用を改善することで、水の使用量を削減していますか?
未返信U.水の可用性に関するリスクの予測に基づいて水の使用量を監視し、調整していますか?
未返信V.効率を重視したクリーンインプレイスオペレーション、上下水道の処理および回収の最適化プログラムをお持ちですか?
未返信W.循環型素材の調達と廃棄は最小限に抑えられていますか?
Yes (Need Joe Bucher to explain the Sustainable Materials)
X.化石エネルギーをベースとするプロセスを電化に移行する計画をお持ちですか?
未返信Y(i)。技術革新や循環型ビジネスモデルを展開してきましたか? 当てはまるものすべてをお選びください。
未返信Y(ii). こうした技術革新の成果について教えてください。
未返信追加ドキュメント(存在する場合)
未返信Translation (when applicable)
未返信
コメント