可持续影响力企业奖
如果您是对可持续发展充满热情并承诺践行的施耐德电气客户,我们希望收到您的报名信息。该奖项对于您的团队和企业而言都是一项真正的变革 — 快来提名您的公司吧!
Participate multiple times!
个人
挑战
Diego NRG2023
Implementando soluciones tecnológicas de avanzada, digitalizando información, y comunicando sitios y sistemas, nos proponemos alcanzar los objetivos de Emisiones Cero de Carbono para 2030.
文档
Diego NRG2023
公司简介
Implementando soluciones tecnológicas de avanzada, digitalizando información, y comunicando sitios y sistemas, nos proponemos alcanzar los objetivos de Emisiones Cero de Carbono para 2030.
地点
Argentina
我是:
大型企业最终用户
细分类型
商业房地产
公司规模
5 亿 - 10 亿欧元
贵公司中是否有人对这些结果的责任人? 如果有,请提供其姓名和电子邮件地址。
未回复我已获得施耐德电气联系人的支持。 如果 "是",请注明您的施耐德电气联系人姓名。
Diego Plesinger
1. 您是否有制定了可持续发展战略?
是
A. 您是否制定了一个具有里程碑意义的减碳计划? 如果是,请分享您的计划或实行路径。
未回复B. 您或您的客户是否完成施耐德电气可持续发展学校的所有课程?
未回复2. 您是否有实行数字化?
是
A. 您是否部署了集中式公用事业数据管理和监控软件,用于能源和碳分析及报告?
EBO + PME
B. 您是否通过计量主要能源负载来发现节能和减排的机会?
Mediante Power meters, línea 5300, tanto para las entradas principales de compañía al TGBT, + el agregado de sendos medidores monitoreando el suministro de energía por parte de los grupos electrógenos. A fin de monitorear algunos detalles en consumidores internos, se propuso agregar un Power Meter en el tablero que suministra energía al sector Cocina.
C. 您是否监控能源效率和设备性能并提供切实可行的见解?
Se establece una línea de base a fin de tener un punto de partida.Se monitorea el horario de encendido y apagado de los HVAC del edificio.
D. 您是否使用电源管理和监控解决方案来监控电能质量并提高业务弹性和连续性?
Mediante el monitoreo de las variables, notamos que existen numerosos microcortes de energía.
E. 您是否部署了创新解决方案,以最大程度提高运营效率并实现运营数字化?
En iluminación, sensores de presencia / movimiento, los cuales controlan la iluminación de los distintas áreas. Sensores de temperatura y sensores de concentración de CO2 a fin de optimizar el acondicionamiento a lo justo y necesario para obtener confort térmico.
F. 你们是否实施了资产升级和现代化计划,以优化和延长工厂设备的使用寿命,从而避免排放?
Se han reemplazado numerosos equipos de HVAC, además de luminarias por LED. Asimismo, una UPS de alta potencia está en vías de ser reemplazada por otra de menor capacidad a la vez que más eficiente y de tecnología actualizada.
G. 您是否实行了电力和过程的数字集成解决方案,并将其作为最大程度减少能耗和优化过程的一种方法?
Hay algunas acciones en curso relacionadas con alertas en caso de sobrepasar distintos umbrales de demanda de potencia, o consumos excesivos para un determinado horario.
3. 您是否采取了减碳措施?
是
A. 您是否使用自动化和能源管理系统来高效控制设备和系统?
Detectores de concentración de CO2 en distintas zonas a fin de optimizar la renovación de aire.
B. 您是否实施了提高能源效率的措施?
Se han reemplazado equipos HVAC por otras soluciones actualizadas, no solo en su capacidad y performance técnica, sino que por el criterio de optimización de consumos de acuerdo a la necesidad actual.,
C. 您是否使用可再生能源(PPA、EAC 或现场发电)来满足至少一部分能源需求?
PPA cubriendo el 70% del consumo anual de 9 sitios. Auto-generación en 8 sitios, 1 de ellos, ya operando desde marzo de 2023, y otros 3 actualmente en instalación. Luego, 4 sitios complementan la segunda etapa. Estos últimos, la generación es mediante paneles solares.
D. 您是否通过可再生能源购买协议(场外)或能源属性证书来获取能源,以最大程度减少范围 2 排放?
El porcentaje es superior al 15 % del consumo total anual.
E. 您是否使用现场可再生能源发电系统产生的电力,以减少范围 2 排放?
Está previsto alcanzar hasta el 2% del consumo eléctrico del portfolio para el fin del primer trimestre de 2024 con la energía autogenerada en slgunos sitios.
F. 您是否实施了储能方案以提高弹性,并最大程度减少峰值需求和相关碳排放?
No aún, aunque ya fue propuesto el almacenamiento de energía generada por paneles solares en algún sitio que no cuente con grupo electrógenos de respaldo en caso de corte de EE. Aumenta la resiliencia, a la vez que reduce las emisiones de carbono.
G. 您是否整合了分散的发电资产,以实现经济价值和电网影响最大化?
Se han implementado paneles solares + Inversores.
H. 您是否通过改进运营并注重提高能源效率和减碳来实现了碳减排?
Claramente con la disminución del consumo energético como resultado de optimización del consumo por intermedio de algunas de las acciones implementadas.
I. 您是否通过开展现代化项目,并注重提高能源效率和减碳来实现了碳减排?
Sí, por supuesto. En 2023, ya superamos los 450MWh solo por acciones de reducción del consumo,
J. 您是否实施了提高能源效率的措施?
Muy significativa en el reemplazo de equipos centrales (por ej. Roof-tops), en reemplazo de iluminación por LED, en automatizar el control de la iluminación, en implementar timers para asegurar el encendido, pero más el apagado de equipos cuando no son necesarios.
K. 您是否与供应商一起开展了承诺计划,以减少范围 3 排放?
El programa está en curso de desarrollo.
L. 您是否与上游供应商和下游分销商一起开展了承诺计划,以跟踪和减少范围 3 排放?
未回复M. 您是否利用数字建模从材料和设备获取隐含碳相关数据?
No, no aún.
N. 您是否电动汽车充电基础设施融入到车队、员工和/或客户的运营中?
Se han implementado 2 estaciones de carga para automóviles eléctricos y otra para monopatines y motos.
O. 您是否将部分车队车辆或现有停车位改造成电动汽车或可供电动汽车使用?
Se estudian soluciones dentro de la disponibilidad en el mercado.
P. 您是否在一定程度上实现了运营电气化,以减少范围 1 排放并通过使用可再生能源来减少碳足迹?
Se han reemplazado equipos que consumían gas natural, por otros 100% eléctricos, procurando limitar el gas naturalk en aquellos sitios de regiones con frío extremo.
Q. 您是否选择购买隐含碳量低的材料和设备?
Sí, se procuran equipos que utilicen tecnología de punta, principalmente, haciendo foco en la optimización del consumo energético y de las emisiones de CO2
R. 您是否借助视情维护来延长设备使用寿命、延迟购买新设备并减少相关的隐含碳排放?
Se analizan los casos según el rubro, pero se prioriza en función de su uso.
S. 您是否购买了碳补偿,以抵消范围 1 和范围 3 的任何残余排放?
Aún no a nivel local.
T. 您是否通过提高运营效率来减少用水?
Sí, también está dentro de los objetivos de Sustentabilidad.
U. 您是否根据水可用性风险预测来监控和调整用水量?
El despliegue de acciones de mejora, engloba y supera lo esperado para las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua.
V. 您是否拥有以效率为核心的就地清洗、水和废水处理及回收优化计划?
Recuperación de agua de lluvia para utilización en limpieza y riego. En donde fueron implementado, los resultados fueron muy satisfactorios.
W. 您在日常运营中是否会采购循环材料并最大限度减少浪费?
Papel que proviene de fuentes reciclables, a la vez que la reducción de su consumo.
X. 您是否有计划对使用矿物能源的流程实现电气化?
Implementación gradual, a la vez que se consiga el incremento de los sitios bajo PPA
Y(i). 您是否部署了创新技术或循环商业模式? 请选择所有适用项:
- 部署了创新技术以减少运营的能耗和碳排放
- 部署了创新技术以最大程度实现运营电气化
- 部署了创新技术,以用可再生能源取代传统能源
- 部署了创新技术以减少用水
Y(ii). 这些创新取得了哪些成果?
Reducción del consumo energético y consecuente reducción de emisiones de CO2
其他文件(如有)
未回复Translation (when applicable)
未回复
评论