Impacto de la sostenibilidad para mis clientes
Si usted es socio de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir tu nominación. El reconocimiento de premios podría ser un verdadero cambio de juego para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
GSTEC
A complete replacement of existing Siemens Building Management System with Schneider Electric EcoStruxure Building Operation platform, incorporating a Building Management and Energy management System, BACnet IP SmartX controllers and Space Logic sensors.
Documentos
GSTEC
Breve descripción de la empresa
A complete replacement of existing Siemens Building Management System with Schneider Electric EcoStruxure Building Operation platform, incorporating a Building Management and Energy management System, BACnet IP SmartX controllers and Space Logic sensors.
Ubicación
Australia
Yo soy un:
Integrador de sistemas
Tipo de segmento:
Bienes raíces comerciales
Tamaño de la empresa
0 - 50 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Doug McMillan, dmc@gstec.com.au; Ian Sweeting isw@gstc.com.au
He recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
Monica Keith
1. ¿Recurre a la Estrategización?
Sí
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Sí
A. ¿Está ayudando a un cliente a implementar algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
As part of our digitisation of the buildings electrical infrastructure the project included the establishment of digital connectivity with key components of the electrical distribution system including, air circuit breakers and circuit protection devices in the main switchboards; backup generator control and fuel transfer system PLCs; automatic transfer switches; uninterruptable power supplies; and variable frequency drives. The building operator has committed to the future deployment of electric vehicle (EV) chargers in the buildings carpark and planning is underway to integrate the chargers with the electrical infrastructure using EBO.
B. ¿Está un cliente midiendo con su ayuda las principales cargas de energía para descubrir oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones?
The decarbonisation strategy for Aurora Place primarily involves firstly, the digitisation and integration of building components including the HVAC system, the electrical infrastructure, access control system and other building services through the new integrated communications network (ICN). Secondly, the utilisation of the new energy management system (EMS) to identify excess energy usage and optimisation opportunities. Thirdly, to use the capabilities of the EcoStruxure Building Operation (EBO) platform including its ability to incorporate and act on external data (e.g. weather data) to realise and maintain optimal building energy consumption.
C. ¿Está ayudando a un cliente a monitorizar la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos para obtener información útil?
GSTEC are currently in discussions with the building operators regarding the use of Schneider EcoStruxure Building Advisor or other cloud based analytics product to provide monitoring and insights into building operations to support the sustainability objectives.
D. ¿Está posibilitando que un cliente utilice la gestión y el seguimiento de energía para evaluar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
GSTEC are currently in discussions with the building operators regarding the use of Schneider EcoStruxure Building Advisor or other cloud based analytics product to provide monitoring and insights into building operations to support the sustainability objectives.
E. ¿Ha implementado en nombre de un cliente innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
Yes as per the above.
F. ¿Ha implementado actualizaciones de activos y programas de modernización para que un cliente optimice y aumente la longevidad de su equipo de planta y evite las emisiones?
G. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos para un cliente como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
Sin respuesta3. ¿Recurre a la Descarbonización?
Sí
A. ¿Está posibilitando que un cliente utilice sistemas de automatización y gestión energética para controlar sus equipos y sistemas?
Sin respuestaB. ¿Ha implementado algún cliente con su ayuda prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
Sin respuestaC. ¿Está permitiendo a un cliente usar energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
Sin respuestaD. Para optimizar las emisiones de Alcance 2, ¿ha ayudado a un cliente a obtener energía a través de acuerdos de compra de energía renovable o certificados de atributos de la energía?
Sin respuestaE. ¿Utiliza un cliente con su ayuda electricidad de generación de energía renovable en el sitio para reducir las emisiones de Alcance 2?
Yes
F. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para un cliente?
G. ¿Ha equipado a un cliente con activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
No
H. ¿Está ayudando a un cliente a reducir las emisiones de carbono al enfocarse en la eficiencia energética y la descarbonización en sus operaciones?
yes as stated previously above
I. ¿Ha reducido un cliente con su ayuda su huella de carbono a través de proyectos de modernización que se centran en la eficiencia energética y la descarbonización?
yes as stated previously above
J. ¿Ha ayudado a un cliente a implementar prácticas para aumentar la eficiencia energética en sus operaciones?
To achieve our sustainability goals during the project, we planned and managed our activities on site using best practice environmental management principals such as: • Building facilities team provided an allocated storage area within the building for the temporary storage of recycling material • All paper and cardboard packaging was returned to GSTEC warehouse for disposal via GSTEC offsite cardboard recycling process • Packing material and fill was returned to the GSTEC warehouse for reuse by the store person • All metal building waste including mild steel, aluminium, variable speed drives, enclosures, cable trays, and ducting were returned to GSTEC warehouse for transport to Sims Metal recycling facility • All redundant or obsolete electronic devices including network controllers, field controllers, electronic field devices were returned to ToxFree for e-waste recycling and certificates will be included in the project O&M manual • All redundant or obsolete copper and aluminium wiring including power cabling, network cables, control cabling, MIMs cable, was returned to GSTEC warehouse for insulation removal and copper and aluminium recycling • To aid in the reducing the use of paper in this project: o O&M manuals will be provided in soft copy and stored on the BMS server o Installation and design documentation including drawings, network diagrams, functional descriptions etc were provided to field staff in soft copy o It was agreed that consultant mark-ups on soft copy were an acceptable form of approval • Consideration was given to unnecessary energy use during the project, including: o The commissioning equipment during normal operational hours where possible o Using isolation to reduce equipment energy loads during commissioning o Ensuring plant and equipment was commissioned and tuned at the earliest opportunity to prevent inefficient operation • Minimising the use of work vehicles on site and encouraging transport to and from site via public transport, included the provision of transport cards to project staff.
K. ¿Ha ayudado a un cliente a crear un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
Not yet
L. ¿Ha adoptado un cliente con su ayuda un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y socios de distribución descendente para rastrear y reducir las emisiones de Alcance 3?
Not yet
M. ¿Ha permitido a un cliente utilizar el modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
Not yet
N. ¿Ha ayudado a un cliente a incorporar infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
Yes
O. ¿Ha convertido un cliente con su orientación parte de su flota en vehículos eléctricos?
Yes - making the site EV-ready.
P. ¿Ha posibilitado que un cliente electrifique algunas de sus operaciones para reducir las emisiones de Alcance 1 y que utilice energías renovables para reducir su huella de carbono? ¿Qué porcentaje de las operaciones de su cliente se han electrificado?
Sin respuestaQ. ¿Ha aconsejado a un cliente que compre materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
Yes
R. ¿Recurre un cliente con su ayuda al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
Yes
S. ¿Va a comprar un cliente basándose en el asesoramiento que le ha proporcionado compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de Alcance 1 y 3?
Not yet
T. ¿Está ayudando a un cliente a reducir el uso del agua a través de operaciones mejoradas y un enfoque en la eficiencia?
No
U. ¿Ha posibilitado que un cliente lleve a cabo un control y ajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
No
V. ¿Ha ayudado a un cliente a crear programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, p. ej., tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales, centrados en la eficiencia?
No
W. ¿Está un cliente adquiriendo con su ayuda materiales circulares y minimizando los residuos en sus operaciones?
No
X. ¿Ha ayudado a algún cliente a desarrollar un plan para pasar sus procesos basados en energías fósiles a la electrificación?
No
Y(i). ¿Ha ayudado a un cliente a implementar innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las que corresponda:
¿Ayudar a un cliente a implementar innovaciones para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono en sus operaciones?
Y(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
Please reference above answers.
Documentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios