Impacto de la sostenibilidad para mis clientes
Si usted es socio de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir tu nominación. El reconocimiento de premios podría ser un verdadero cambio de juego para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
PowerPlanet Protector_
NPCL stands for leadership. and reliability. Throughout our journey, we have built a strong brand identity, centred around our core values. We continue to attach immense importance to sustainability which is deeply rooted in our business practices
Documentos
Participation form
PowerPlanet Protector_
Breve descripción de la empresa
NPCL stands for leadership. and reliability. Throughout our journey, we have built a strong brand identity, centred around our core values. We continue to attach immense importance to sustainability which is deeply rooted in our business practices
Ubicación
India
Yo soy un:
Gran corporación usuario final
Tipo de segmento:
Energía y red
Tamaño de la empresa
0 - 50 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Krishna Chandra Kumar, kckumar@noidapower.com
He recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
Nisha Sharma , 9625215740
1. ¿Recurre a la Estrategización?
No
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Sí
A. ¿Está ayudando a un cliente a implementar algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
1. NPCL has implemented Building Mangement System (Honeywell) in KP4 office to optimise the energy consumption in the building. VRF system-based HVAC system is also incorporated with BMS system for optimum use of energy guzzlers (HVAC). 2. SAP and GIS (GE small World)integrated system is implemented to digitalize the business operation 3. SCADA (ETAP), OMS and DMS are implemented for effective and efficient operation of grid from state-of-the-art 24x7 control room.
B. ¿Está un cliente midiendo con su ayuda las principales cargas de energía para descubrir oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones?
C. ¿Está ayudando a un cliente a monitorizar la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos para obtener información útil?
Sin respuestaD. ¿Está posibilitando que un cliente utilice la gestión y el seguimiento de energía para evaluar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
Sin respuestaE. ¿Ha implementado en nombre de un cliente innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
Sin respuestaF. ¿Ha implementado actualizaciones de activos y programas de modernización para que un cliente optimice y aumente la longevidad de su equipo de planta y evite las emisiones?
Sin respuestaG. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos para un cliente como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
Sin respuesta3. ¿Recurre a la Descarbonización?
Sí
A. ¿Está posibilitando que un cliente utilice sistemas de automatización y gestión energética para controlar sus equipos y sistemas?
Sin respuestaB. ¿Ha implementado algún cliente con su ayuda prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
Sin respuestaC. ¿Está permitiendo a un cliente usar energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
30% energy is from RE including PPA and Open access.
D. Para optimizar las emisiones de Alcance 2, ¿ha ayudado a un cliente a obtener energía a través de acuerdos de compra de energía renovable o certificados de atributos de la energía?
27MW capacity of Net metering connection in released to promote Rooftop solar.
E. ¿Utiliza un cliente con su ayuda electricidad de generación de energía renovable en el sitio para reducir las emisiones de Alcance 2?
10% total captive energy consumption is generated. by Rooftop solar
F. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para un cliente?
Sin respuestaG. ¿Ha equipado a un cliente con activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
Sin respuestaH. ¿Está ayudando a un cliente a reducir las emisiones de carbono al enfocarse en la eficiencia energética y la descarbonización en sus operaciones?
Following are the strategies NPCL is following to reduce energy use ,carbon emission and improve energy efficency 1. All new substations should be constructed on the basis of Green building code . 2. Green Building certification of all existing substation and office Buildng by retrofitting 3. BEE Star rating program implementation in all office appliances including Distribution transformer 4. Office automation to reduce HVAC load 5.Rooftop solar development on all substation and office buildings to reduce scope 2 emission 6. Electric vehicle adoption for business operation to reduce scope 1 emission 7.Digitralisation of business process to reduce scope 3 emission
I. ¿Ha reducido un cliente con su ayuda su huella de carbono a través de proyectos de modernización que se centran en la eficiencia energética y la descarbonización?
J. ¿Ha ayudado a un cliente a implementar prácticas para aumentar la eficiencia energética en sus operaciones?
Sin respuestaK. ¿Ha ayudado a un cliente a crear un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaL. ¿Ha adoptado un cliente con su ayuda un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y socios de distribución descendente para rastrear y reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaM. ¿Ha permitido a un cliente utilizar el modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
We are planning phase to implement software to capture embodied carbon data from material and equipment's. Software implementation is expected to complete by March 2025.
N. ¿Ha ayudado a un cliente a incorporar infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
NPCL has partnered with statiq to setup the EV charging station in greater noida housing society to promote faster adoption of Electric vehicle. As on Nov 23 more than 10 charging stations are already commissioned and operational.
O. ¿Ha convertido un cliente con su orientación parte de su flota en vehículos eléctricos?
1. NPCL has procured 4 number of Electric vehicle (2 four-wheeler and 2 no two-wheeler) and committed to purchase New vehicle as Electric vehicle only for business operations. 2. 10 % of total company owned vehicle already converted to EV . NPCL has committed to replace all conventional vehicle to EV by 2030
P. ¿Ha posibilitado que un cliente electrifique algunas de sus operaciones para reducir las emisiones de Alcance 1 y que utilice energías renovables para reducir su huella de carbono? ¿Qué porcentaje de las operaciones de su cliente se han electrificado?
1. Approximately 99 % energy consumption in NPCL substation is from electricity 2. 10% of total energy consumption in NPCL substation is met by rooftop solar installed over substation and office building. 3. Approximately 30% of total electricity that we distribute in our licensed area is from Renewable energy.
Q. ¿Ha aconsejado a un cliente que compre materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
NPCL has published the Sustainable procurement policy to promote the supply channel partner to align their processes as per best practices order to reduce the carbon footprint of product.
R. ¿Recurre un cliente con su ayuda al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
S. ¿Va a comprar un cliente basándose en el asesoramiento que le ha proporcionado compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de Alcance 1 y 3?
Sin respuestaT. ¿Está ayudando a un cliente a reducir el uso del agua a través de operaciones mejoradas y un enfoque en la eficiencia?
We have reduced 28% water consumption from FY 22-23 baseline. In NPCL Water is used as drinking or home usage, purpose only.
U. ¿Ha posibilitado que un cliente lleve a cabo un control y ajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
NPCL all 65-substation including corporate and customer office are equipped with Water flow meter to monitor the water consumption.
V. ¿Ha ayudado a un cliente a crear programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, p. ej., tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales, centrados en la eficiencia?
1.NPCL has installed two phytoremediation technique-based Sewage treatment plant in KP4 and KP1 office of capacity 30 KL and 20 KL respectively. We are using the recycled and treated water in flossing and irrigation for landscaping purpose. 2. 14 office building are equipped with Rain water harvesting system to collect the storm water and recharge the ground water.
W. ¿Está un cliente adquiriendo con su ayuda materiales circulares y minimizando los residuos en sus operaciones?
1. 100% Recycling of Paper waste generated by business operation and repurposing it in form of various stationery item 2.100% recycling of electronic waste through MoEFCC approved vendor 3. 100% recycling of used transformer oil through MoEFCC approved Vendor 4. Collection and Recyling of plastic waste from office and community in which we operate by installing reverse vending machine at strategic location.
X. ¿Ha ayudado a algún cliente a desarrollar un plan para pasar sus procesos basados en energías fósiles a la electrificación?
Facilitating the consumers to switch towards clean energy by : 1. Providing separate green energy tariff for large and medium scale C&I consumers 2. Rooftop solar Net metering for LMV1 and LMV 5 category consumers 3. Rooftop solar Gross metering for all categories consumers except LMV1 and LMV 4 categories 4. Open access mechanism for large scale C&I consumers
Y(i). ¿Ha ayudado a un cliente a implementar innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las que corresponda:
- ¿Ayudar a un cliente a implementar innovaciones para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono en sus operaciones?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para maximizar la electrificación de sus operaciones?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para reemplazar las fuentes de energía con energías renovables?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para reducir el uso de agua?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones o modelos de negocios de circularidad?
Y(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
1. Green Building and Green Substation building which reduce 30-40% energy consumption compared to normal building. 2.Replacement of conventional company owned fleet by EV (so far 4 vehicle deployed on ground) 3. 400Kwp rooftop solar commissioned on substation and office building for RE generation 4. All office building and substation is equipped with water flow meter for their consumption monitoring. Two STP of rating 50KL is installed to recycle the grey water and usage of treated water in flush and irrigation. 5. Reverse Vending Machine is installed at 7 locations to collect and recycle the plastic waste.
Documentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios