Impacto de la sostenibilidad para mis clientes
Si usted es socio de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir tu nominación. El reconocimiento de premios podría ser un verdadero cambio de juego para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
PMI Associates
PMI Associates is the oldest SI in India dealing in Power Management Systems, having started it's journey with PML, Canada in 1997 (it got taken over by Schneider in 2005). We have implemented varied solutions to all type of industries across India.
Documentos
PMI Associates
Breve descripción de la empresa
PMI Associates is the oldest SI in India dealing in Power Management Systems, having started it's journey with PML, Canada in 1997 (it got taken over by Schneider in 2005). We have implemented varied solutions to all type of industries across India.
Ubicación
India
Yo soy un:
Integrador de sistemas
Tipo de segmento:
Gestión de energía
Tamaño de la empresa
0 - 50 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Sandeep Sharma sandeep.sharma@pmiassociates.com
He recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
Yes, Hariom Jha
1. ¿Recurre a la Estrategización?
No
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Sí
A. ¿Está ayudando a un cliente a implementar algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
Power Monitoring Expert
B. ¿Está un cliente midiendo con su ayuda las principales cargas de energía para descubrir oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones?
Yes, Customer is using Energy meters to monitor the Electrical data of major loads, as well as monitoring compressed Air and LNG consumption through flow meters.
C. ¿Está ayudando a un cliente a monitorizar la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos para obtener información útil?
Customer is keeping an eye on the losses through customized daily report which we have developed specifically for them as per their requirement.
D. ¿Está posibilitando que un cliente utilice la gestión y el seguimiento de energía para evaluar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
Yes, many customers of ours (e.g. Honda Motorcycle & Scooters India Pvt. Ltd., Essar Steel, Essar Power etc.) are using ION and PM meters at their plants to monitor PQ.
E. ¿Ha implementado en nombre de un cliente innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
Honda is using SMS alarms on Winding and Oil temperatures of all their transformers by using the analog inputs of ION meters.
F. ¿Ha implementado actualizaciones de activos y programas de modernización para que un cliente optimice y aumente la longevidad de su equipo de planta y evite las emisiones?
No
G. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos para un cliente como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
Yes. in Honda, apart from Electrical, we have integrated all their utilities like air compressors, air washers, Sewage treatment plant, Waste treatment plant, zero liquid discharge plant, boiler, steam generator etc. and all of them are being monitored and controlled through our software. Daily reports are generated for all these processes and a sharp eye is kept on their efficiency through our system.
3. ¿Recurre a la Descarbonización?
Sí
A. ¿Está posibilitando que un cliente utilice sistemas de automatización y gestión energética para controlar sus equipos y sistemas?
Yes, in one of the plants in Honda, all the Air Washer exhaust fans and valves, Air compressors are monitored and controlled though our software (Unlimited tag PSO with advance reporting)
B. ¿Ha implementado algún cliente con su ayuda prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
Yes, based on the solutions given by us, Honda and Nestle have made impressive savings but as a company policy, the details are not shared with us
C. ¿Está permitiendo a un cliente usar energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
Yes, in one of their plant, Honda has installed roof top solar plant of 2 MW and it is about 15% of their total requirement.
D. Para optimizar las emisiones de Alcance 2, ¿ha ayudado a un cliente a obtener energía a través de acuerdos de compra de energía renovable o certificados de atributos de la energía?
No
E. ¿Utiliza un cliente con su ayuda electricidad de generación de energía renovable en el sitio para reducir las emisiones de Alcance 2?
No
F. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para un cliente?
No
G. ¿Ha equipado a un cliente con activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
No
H. ¿Está ayudando a un cliente a reducir las emisiones de carbono al enfocarse en la eficiencia energética y la descarbonización en sus operaciones?
Yes, we have helped many customers with this, but unfortunately, as a company policy, none of them are allowed to share their data with vendors.
I. ¿Ha reducido un cliente con su ayuda su huella de carbono a través de proyectos de modernización que se centran en la eficiencia energética y la descarbonización?
yes, but no data is available
J. ¿Ha ayudado a un cliente a implementar prácticas para aumentar la eficiencia energética en sus operaciones?
Automatic operation of Air washers and pumps achieved in Honda
K. ¿Ha ayudado a un cliente a crear un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
No
L. ¿Ha adoptado un cliente con su ayuda un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y socios de distribución descendente para rastrear y reducir las emisiones de Alcance 3?
No
M. ¿Ha permitido a un cliente utilizar el modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
No
N. ¿Ha ayudado a un cliente a incorporar infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
No
O. ¿Ha convertido un cliente con su orientación parte de su flota en vehículos eléctricos?
No
P. ¿Ha posibilitado que un cliente electrifique algunas de sus operaciones para reducir las emisiones de Alcance 1 y que utilice energías renovables para reducir su huella de carbono? ¿Qué porcentaje de las operaciones de su cliente se han electrificado?
Yes, done it with Honda but details not available.
Q. ¿Ha aconsejado a un cliente que compre materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
No
R. ¿Recurre un cliente con su ayuda al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
One of our customer has integrated 50 breakers and keeping track of their operation count through PME for timely maintenance of breakers.
S. ¿Va a comprar un cliente basándose en el asesoramiento que le ha proporcionado compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de Alcance 1 y 3?
No
T. ¿Está ayudando a un cliente a reducir el uso del agua a través de operaciones mejoradas y un enfoque en la eficiencia?
For Honda we have integrated all their water flow meters (raw water, RO water) with our system and shift wise reports are generated to monitor consumptions. Through this close monitoring, they have been able to improv their operations but and reduce wastages but details are not shared with us.
U. ¿Ha posibilitado que un cliente lleve a cabo un control y ajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
No
V. ¿Ha ayudado a un cliente a crear programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, p. ej., tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales, centrados en la eficiencia?
Yes, Honda is doing it.
W. ¿Está un cliente adquiriendo con su ayuda materiales circulares y minimizando los residuos en sus operaciones?
No
X. ¿Ha ayudado a algún cliente a desarrollar un plan para pasar sus procesos basados en energías fósiles a la electrificación?
No
Y(i). ¿Ha ayudado a un cliente a implementar innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las que corresponda:
- ¿Ayudar a un cliente a implementar innovaciones para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono en sus operaciones?
- ¿Ayudó a un cliente a implementar innovaciones para reducir el uso de agua?
Y(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
Please refer to the example of Honda given in previous answers
Documentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios