Impacto de la sostenibilidad para mi empresa/compañía
Si es usted un cliente de Schneider Electric con pasión y compromiso con la sostenibilidad, entonces queremos recibir su nominación. El reconocimiento del premio podría ser un factor decisivo para su equipo y su negocio: ¡nomine a su empresa hoy mismo!
Participate multiple times!
Reto
individual
VSB-TU Ostrava, CEET
New technological building represents the demonstration of a functional model of the circular economy, how to use alternative fuels and renewable sources to obtain energy. Part of the project was the design of a microgrid.
Documentos
VSB-TU Ostrava, CEET
Breve descripción de la empresa
New technological building represents the demonstration of a functional model of the circular economy, how to use alternative fuels and renewable sources to obtain energy. Part of the project was the design of a microgrid.
Ubicación
Czech Republic
Yo soy un:
Usuario final de gran corporación
Tipo de segmento:
Energía y red
Tamaño de la empresa
0 - 50 millones de euros
¿Hay alguien en su organización que ostente la mayor responsabilidad de estos resultados? Si es así, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Stanislav Mišák, stanislav.misak@vsb.cz
He recibido el apoyo de un contacto de Schneider Electric. En caso afirmativo, indique el nombre de su contacto de Schneider Electric.
Eduard Křiklava
1. ¿Recurre a la Estrategización?
No
A. ¿Tiene algún plan de descarbonización con metas? En caso afirmativo, describa su plan/hoja de ruta.
Sin respuestaB. ¿Ha completado usted o su cliente todas las clases en la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric?
Sin respuesta2. ¿Recurre a la Digitalización?
Si
A. ¿Ha implementado algún software centralizado de gestión y seguimiento de información de servicios para el análisis y la generación de informes de energía y carbono?
ProCop, Ecostructure Microgird Operator and Adviser
B. ¿Recurre a la medición de las principales cargas de energía para descubrir formas de reducir la energía y las emisiones?
The electricity and heat consumption of individual buildings is measured and regularly evaluated, and subsequently electricity savings and other measures are proposed.
C. ¿Realiza un seguimiento de la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos, además de facilitar información útil?
Energy efficiency is monitored for individual buildings and measures are continuously proposed to reduce energy consumption.
D. ¿Utiliza la gestión y el seguimiento de energía para controlar la calidad de la energía y aumentar la resiliencia y la continuidad del negocio?
We monitor the quality of electricity and reliability of supply at selected locations of the local distribution system and are regularly evaluated. Corrective action is taken when necessary.
E. ¿Ha implementado innovaciones que maximicen la eficiencia y la digitalización de sus operaciones?
We operate a digital system for processing all data, most technologies are fully digitized.
F. ¿Ha implementado programas de actualización y modernización de activos para optimizar y aumentar la longevidad de su equipo de planta y evitar emisiones?
All technologies are regularly upgraded to be at the global cutting edge in research.
G. ¿Ha adoptado la integración digital de la energía y los procesos como forma de minimizar el consumo de energía y optimizar su proceso?
We have implemented complete energy management, which monitors electricity consumption, including complete reporting.
3. ¿Recurre a la Descarbonización?
Si
A. ¿Utiliza sistemas de automatización y gestión de energía para controlar equipos y sistemas de manera eficiente?
Sin respuestaB. ¿Ha implementado prácticas que hayan aumentado su eficiencia energética?
Sin respuestaC. ¿Utiliza energías renovables (PPA, EAC o generación en las instalaciones) para al menos una parte de sus necesidades energéticas?
We have onsite generation (PV system, Wind Power Plants, Fuel Cell, Stirling Engine, CHP). About 50% of electricity is covered from own renewable energy sources.
D. ¿Obtiene energía a través de acuerdos de compra de energía renovable (fuera de las instalaciones) o certificados de atributos de la energía que minimicen sus emisiones de alcance 2?
Sin respuestaE. ¿Recurre a la electricidad de la generación de energía renovable en las instalaciones para reducir las emisiones de alcance 2?
About 50% of electricity is covered from own renewable energy sources.
F. ¿Ha implementado el almacenamiento de energía para mejorar la resiliencia y minimizar el pico de demanda y las emisiones de carbono asociadas?
We have several battery storage systems installed,
G. ¿Ha añadido activos de generación distribuida que maximicen el valor económico y el impacto en la red eléctrica?
Sin respuestaH. ¿Ha podido apreciar una reducción de carbono a través de operaciones mejoradas que se centren en la eficiencia energética y la descarbonización?
Sin respuestaI. ¿Ha podido apreciar una reducción de carbono a través de proyectos de modernización que se centren en la eficiencia energética y la descarbonización?
Sin respuestaJ. ¿Ha implementado prácticas que aumenten su eficiencia energética?
Sin respuestaK. ¿Tiene un programa de compromiso con sus proveedores para reducir las emisiones de Alcance 3?
Sin respuestaL. ¿Tiene un programa de compromiso con sus proveedores ascendentes y distribuciones descendentes para localizar y reducir las emisiones de alcance 3?
Sin respuestaM. ¿Recurre al modelado digital para capturar datos de carbono incorporados de materiales y equipos?
New buildings are designed using BIM, we have facility management in place.
N. ¿Ha incorporado alguna infraestructura de carga de vehículos eléctricos a sus operaciones con flotas, empleados o clientes?
We have installed charging stations for electric cars for the company fleet, including one filling station for hydrogen-powered vehicles.
O. ¿Ha convertido algunos de los vehículos de su flota o de sus aparcamientos disponibles a vehículos eléctricos o preparados para vehículos eléctricos?
We have a fleet of electric powered vehicles, about 10% of the vehicles. The parking infrastructure for these vehicles is gradually being implemented.
P. ¿Ha electrificado alguna de sus operaciones para que disminuyan sus emisiones de alcance 1 y permitan el uso de energías renovables que reduzcan su huella de carbono?
Sin respuestaQ. ¿Adquiere materiales y equipos con bajo contenido de carbono?
Sin respuestaR. ¿Recurre al mantenimiento basado en condiciones para extender la vida útil de su equipo, retrasando con ello la compra de nuevos equipos y reduciendo el carbono incorporado asociado?
Sin respuestaS. ¿Adquiere compensaciones de carbono para equilibrar cualquier emisión residual de alcance 1 y 3?
Sin respuestaT. ¿Reduce el uso de agua a través de operaciones mejoradas que se centran en la eficiencia?
Sin respuestaU. ¿Lleva a cabo un control y reajuste del uso del agua según las previsiones de riesgos de disponibilidad del agua?
Sin respuestaV. ¿Tiene programas de optimización de operaciones de limpieza in situ, tratamiento y recuperación de agua y aguas residuales que se centran en la eficiencia?
Sin respuestaW. ¿Se adquieren materiales circulares y se minimizan residuos en sus operaciones?
Sin respuestaX. ¿Tiene algún plan para llevar a cabo una electrificación de sus procesos alimentados con energía fósil?
Sin respuestaY(i). ¿Ha implementado innovaciones o modelos de negocios de circularidad? Seleccione todas las opciones que correspondan:
- Innovaciones implementadas para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono de sus operaciones
- Innovaciones implementadas para reemplazar las fuentes de energía con energías renovables
- Innovaciones implementadas para reducir el uso de agua
- Innovaciones implementadas o modelos de negocios de circularidad
Y(ii). ¿Cuáles son los resultados de estas innovaciones?
Sin respuestaDocumentos adicionales (si los hubiese)
Sin respuestaTranslation (when applicable)
Sin respuesta
Comentarios