Impact du développement durable sur mes clients
Si vous êtes partenaire de Schneider Electric avec une passion et un engagement en faveur du développement durable, nous voulons recevoir votre candidature. La reconnaissance de ce prix pourrait véritablement changer la donne pour votre équipe et votre entreprise. Présentez la candidature de votre entreprise dès aujourd’hui !
Participez plusieurs fois !
Participation
individuelle
Projedomus
The Graça Figueiredo Senior Residence has a capacity for 66 clients, and was designed with the comfort and well-being of residents in mind, offering them exclusive services and comfort. The building is automated to make it efficient.
Documents
Projedomus
Brève description de l'entreprise
The Graça Figueiredo Senior Residence has a capacity for 66 clients, and was designed with the comfort and well-being of residents in mind, offering them exclusive services and comfort. The building is automated to make it efficient.
Emplacement
Portugal
Je suis un :
Intégrateur de systèmes
Type de segment:
Soins de santé
Taille de l’entreprise
0 à 50 millions d’euros
Y a-t-il quelqu’un dans votre organisation qui est le principal artisan de ces résultats ? Si oui, veuillez partager son nom et son adresse e-mail.
Non réponduJ'ai été soutenu par un contact de Schneider Electric. Si "oui", veuillez indiquer le nom de votre contact Schneider Electric.
Bruno Azevedo
1. Avez-vous établi une stratégie ?
Oui
A. Votre client dispose-t-il d’un plan de décarbonisation assorti d’échéances ? Si c’est le cas, veuillez nous faire part de votre feuille de route/plan.
Non réponduB. Est-ce que vous ou votre client avez suivi tous les cours de la Schneider Electric Sustainability School ?
Non répondu2. Numérisez-vous ?
Oui
A. Aidez-vous un client à déployer un logiciel centralisé de gestion et de surveillance des données des services publics pour l’analyse et le reporting énergétique et carbone ?
This building is controlled and monitored by Enterprise Server. With this software we can measure consumptions and take action automatically.
B. Avec votre aide, un client mesure-t-il ses principales charges énergétiques pour découvrir des possibilités de réduire sa consommation d’énergie et ses émissions ?
Yes, we are metering total energy consumption, HVAC, Kitchen, Laundry and other partial electrical cabinets.
C. Aidez-vous un client à surveiller l’efficacité énergétique et les performances de ses équipements pour obtenir des informations exploitables ?
Yes, we have enthalpy meter to monitor efficiency of HVAC productors.
D. Permettez-vous à un client d’utiliser des solutions de gestion et de surveillance de l’alimentation pour évaluer la qualité de l’alimentation et améliorer la résilience et la continuité de l’activité ?
Yes, the client has one PM5560 at the main supply of the building. with this he has information about consumption, energy quality and toguether wit the information of other meter, he knows when and what is consuming more energy. He has VE chargers and they are hey are managed depending on the availability of energy and/or the production of the solar system. He have VE chargers and them are hey are managed depending on the availability of energy and/or the production of the solar system.
E. Pour le compte d’un client, avez-vous déployé des innovations pour optimiser l’efficacité et la numérisation de ses opérations ?
F. Avez-vous mis en œuvre des programmes de modernisation et de mise à niveau des actifs pour un client afin d’optimiser et d’augmenter la longévité de son équipement d’usine et d’éviter les émissions ?
Non réponduG. Avez-vous adopté l’intégration numérique de l’énergie et des processus pour un client afin de minimiser la consommation d’énergie tout en optimisant ses processus ?
Non répondu3. Décarbonisez-vous ?
Oui
A. Permettez-vous à un client d’utiliser des systèmes d’automatisation et de gestion de l’énergie pour contrôler ses équipements et ses systèmes ?
This building is controlled and monitored by Enterprise Server. With this software we can measure consumptions and take action automatically.
B. Avec votre aide, un client a-t-il mis en œuvre des pratiques qui ont augmenté son efficacité énergétique ?
The Building will start operation in december 2023, soo right now we dont have data to work with. Even so, the entire solution developed, from the control of the thermal power plant, with geothermal, heating and control of pool treatments, lighting management by presence and constant regulation and management of electrical chargers, we are now in a position to reduce consumption .
C. Permettez-vous à un client d’utiliser des énergies renouvelables (AAE, CAE ou production sur site) pour couvrir au moins une partie de ses besoins énergétiques ?
Non réponduD. Pour minimiser les émissions du champ d’application 2, avez-vous aidé un client à se procurer de l’énergie via des contrats d’achat d’énergie renouvelable hors site ou des certificats d’attribut d’énergie ?
Non réponduE. Avec votre aide, un client utilise-t-il de l’électricité issue de la production d’énergie renouvelable sur site pour réduire les émissions du champ d’application 2 ?
Non réponduF. Avez-vous mis en œuvre un stockage de l’énergie pour un client ?
Non réponduG. Avez-vous aidé un client à agréger des actifs de production distribuée pour optimiser la valeur économique et l’impact sur le réseau ?
Non réponduH. Aidez-vous un client à réduire ses émissions de carbone en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et la décarbonisation de ses activités ?
The Building will start operation in december 2023, soo right now we dont have data to work with. Even so, the entire solution developed, from the control of the thermal power plant, with geothermal, heating and control of pool treatments, lighting management by presence and constant regulation and management of electrical chargers, we are now in a position to reduce consumption .
I. Avec votre aide, un client a-t-il réduit son empreinte carbone grâce à des projets de modernisation axés sur l’efficacité énergétique et la décarbonisation ?
J. Avez-vous aidé un client à mettre en œuvre des pratiques pour améliorer l’efficacité énergétique de ses opérations ?
Non réponduK. Avez-vous aidé un client à créer un programme d’engagement avec ses fournisseurs pour réduire les émissions du champ d’application 3 ?
Non réponduL. Avec votre aide, un client a-t-il adopté un programme d’engagement avec ses fournisseurs en amont et ses partenaires de distribution en aval pour suivre et réduire les émissions du champ d’application 3 ?
Non réponduM. Avez-vous permis à un client d’utiliser la modélisation numérique pour recueillir des données sur le carbone incorporé dans les matériaux et les équipements ?
Non réponduN. Avez-vous aidé un client à intégrer dans ses activités une infrastructure de recharge des véhicules électriques pour les flottes, les employés et/ou les clients ?
Yes, we suplied Ev chargers and we are managing them. The Building will start operation in december 2023, soo right now we dont have data to work with.
O. Grâce à vos conseils, un client a-t-il converti une partie de sa flotte en véhicules électriques ?
Non réponduP. Avez-vous permis à un client d’électrifier une partie de ses activités afin de réduire les émissions de type 1 et d’utiliser des énergies renouvelables pour réduire son empreinte carbone ? Quel est le pourcentage des opérations de votre client qui ont été électrifiées ?
All air conditioning and hot water production equipment uses geothermal and electricity for production.
Q. Avez-vous conseillé à un client d’acheter des matériaux et des équipements à faible teneur en carbone ?
Non réponduR. Avec votre aide, un client utilise-t-il la maintenance conditionnelle pour prolonger la durée de vie de ses équipements, retarder l’achat de nouveaux équipements et réduire le carbone incorporé associé ?
The building is prepared to integrate the entire BMS into maintenance management software. With this integration, we are able to enter equipment operating hours, alerts, consumption and other relevant data, so that the maintenance management software, with its algorithms, can generate preventive maintenance requests.
S. Sur la base de vos conseils, un client achète-t-il des compensations carbone pour équilibrer les émissions résiduelles des champs d’application 1 et 3 ?
Non réponduT. Aidez-vous un client à réduire sa consommation d’eau en améliorant ses opérations et en mettant l’accent sur l’efficacité ?
Non réponduU. Avez-vous permis à un client de surveiller et d’adapter sa consommation d’eau en fonction des risques et des prévisions en matière de disponibilité de l’eau ?
Non réponduV. Avez-vous aidé un client à créer des programmes d’optimisation pour des opérations de nettoyage en place, par exemple des programmes de traitement et de récupération de l’eau et des eaux usées, axés sur l’efficacité ?
Non réponduW. Avec votre aide, un client achète-t-il des matériaux circulaires et minimise-t-il les déchets dans ses activités ?
Non réponduX. Avez-vous aidé un client à élaborer un plan pour transformer ses processus utilisant l’énergie fossile en processus électriques ?
Non réponduY(i). Avez-vous aidé un client à déployer des innovations ou des modèles économiques de circularité ? Veuillez sélectionner toutes les réponses exactes :
- aidé un client à déployer des innovations pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone dans ses activités ?
- aidé un client à déployer des innovations pour optimiser l’électrification de ses activités ?
- aidé un client à déployer des innovations pour remplacer les sources d’énergie par des énergies renouvelables ?
Y(ii). Quels sont les résultats de ces innovations ?
The Building will start operation in december 2023, soo right now we dont have data to work with.
Documents supplémentaires (le cas échéant)
Non réponduTranslation (when applicable)
Non répondu
Commentaires