企業への持続可能性の影響
サステナビリティに情熱とコミットメントを持つシュナイダーエレクトリックのお客様は、ぜひノミネートしてください。この賞の受賞は、あなたのチームとビジネスに大きな変革をもたらす可能性があります。今すぐ会社をノミネートしてください!
Participate multiple times!
個人のチャレンジ
Civis Villszer Kft.
Our company's main profile is the manufacture, installation and maintenance of high-voltage equipment. We are also a major market player in the installation of charging points for electric vehicles - we installed Hungary's first high power DC charger.
ドキュメント
Civis Villszer Kft.
簡単な会社説明
Our company's main profile is the manufacture, installation and maintenance of high-voltage equipment. We are also a major market player in the installation of charging points for electric vehicles - we installed Hungary's first high power DC charger.
位置
Hungary
私は:
請負業者
セグメントタイプ:
自動車とeモビリティ
会社規模
0~5千万ユーロ
これらの結果に対する最高責任者がいますか? その場合は、名前とメールアドレスをお知らせください。
Mátyás Csábi csabi.matyas@civisvill.hu
私はシュナイダーエレクトリックの担当者のサポートを受けています。 はい」の場合、シュナイダーエレクトリックの担当者名をご記入ください。
Tamás Lukács, tamas.lukacs@se.com
1. 戦略立案をおこなっていますか?
いいえ
A. マイルストーンを伴う脱炭素化プランがありますか? その場合は、ロードマップ/プランを共有してください。
未返信B.お客様またはその顧客はシュナイダーエレクトリックのサステナビリティスクールのすべてのクラスを修了していますか?
未返信2. デジタル化していますか?
はい
A.エネルギーと炭素の分析とレポート用の集中型ユーティリティデータ管理および監視ソフトウェアを導入しましたか?
For energy analysis and measurement: Scada. For operation: PMA.
B主要なエネルギー負荷の計測を使用して、エネルギーと排出を削減する機会を発見していますか?
It continuously monitors energy use, reports on it, and makes interventions or improvements depending on the results.
C.顧客がエネルギー効率と機器のパフォーマンスを監視し、実践的なインサイトを得られるよう支援していますか?
With measurement and energy balance monitoring.
D.電力管理およびモニタリングを使用して、パワーの質を監視し、ビジネスの回復力と継続性を向上させることができるでしょうか。
未返信E.業務の効率とデジタル化を最大化するイノベーションを導入しましたか?
F.プラント機器の寿命を最適化して延ばし、排出ガスを回避するための資産アップグレードおよび近代化プログラムを実施していますか?
未返信G.プロセスを最適化しながらエネルギー消費量を最小限に抑える方法として、パワーとプロセスのデジタル統合を採用していますか?
未返信3. 脱炭素化をしていますか?
はい
A.自動化およびエネルギー管理システムを使用して、機器とシステムを効率的に制御していますか?
未返信B. エネルギー効率を高めるためのプラクティスを実施していますか?
未返信C.エネルギー需要の少なくとも一部に再生可能エネルギー(PPA、EAC、またはオンサイト発電)を使用していますか?
未返信D.顧客がオフサイトの再生可能エネルギーパワー購入契約またはエネルギー属性証明書を通じてエネルギーを調達するのを支援しましたか?
未返信E. オンサイトの再生可能エネルギー発電からの電力をスコープ2排出量の削減に使用していますか?
未返信F. 回復力を高め、ピーク需要とそれに伴う二酸化炭素排出量を最小限に抑えるためにエネルギー貯蔵を導入していますか?
未返信G. 分散型発電資産を集約して、経済価値とグリッドへの影響を最大化したことがありますか?
未返信H. エネルギー効率と脱炭素に重点を置いた業務改善によって、二酸化炭素排出量を削減したことがありますか?
未返信I. エネルギー効率と脱炭素に重点を置いた最新化プロジェクトによって二酸化炭素排出量が削減されることはありますか?
未返信J. エネルギー効率を高めるためのプラクティスを実施していますか?
未返信K. お客様のサプライヤーとスコープ3排出を削減するためのコミットメントプログラムを締結していますか?
未返信L. 上流サプライヤーと下流の業者と、スコープ3排出を削減するためのコミットメントプログラムを締結していますか?
未返信M. デジタルモデリングを利用して、原料や機器からエンボディドカーボンデータをキャプチャしていますか?
N.電気自動車の充電インフラを、車両、従業員、顧客向けの業務に組み込んでいますか?
Our company has installed the first high power (180kW) DC charger (EVD1S180TxB) manufactured by Schneider Electric in the country. This has drastically reduced charging times, resulting in increased vehicle mobility. During the changeover, there was also a noticeable reduction in the cost (Forint) per km for company vehicles when using other types of Evlink chargers. The use of electric vehicles has enabled on-site charging, which also has many benefits for our company (no commuting, no petrol card, we can go tot he location of failure immediately, etc.).
O.車両や駐車場を電気自動車やEVに対応したものに変更したことはありますか。
Yes, by installing charging equipment. Approximately 25% of the fleet. 30% of parking spaces can accomodate EVs.
P. スコープ1排出量を削減し、再生可能エネルギーの使用を可能にして二酸化炭素排出量を削減するために、事業の一部を電化していますか?
未返信Q.低エンボディドカーボンの原料や機器を購入していますか。
We purchase products from manufacturing companies that are committed to producing low-carbon materials and equipment, such as Schneider Electric.
R. どのようにして、条件に応じたメンテナンスを行うことで、機器の寿命を延ばし、新しい機器の購入を遅らせ、関連する具体的なカーボンを削減していますか?
Yes, we use it. Relevant lifetime extensions can be achieved through such maintenance, which involves remote monitoring (Power Scada), visual inspection and multi-stage condition monitoring.
S.スコープ1およびスコープ3の残りの排出量のバランスを取るためにカーボンオフセットを購入していますか?
未返信T.効率を重視して運用を改善することで、水の使用量を削減していますか?
未返信U.水の可用性に関するリスクの予測に基づいて水の使用量を監視し、調整していますか?
未返信V.効率を重視したクリーンインプレイスオペレーション、上下水道の処理および回収の最適化プログラムをお持ちですか?
未返信W.循環型素材の調達と廃棄は最小限に抑えられていますか?
未返信X.化石エネルギーをベースとするプロセスを電化に移行する計画をお持ちですか?
We prepare plans for the transition to electric vehicle use, which includes the benefits of electrification.
Y(i)。技術革新や循環型ビジネスモデルを展開してきましたか? 当てはまるものすべてをお選びください。
- 業務のエネルギー消費と二酸化炭素排出量を削減するためのイノベーションを導入
- 業務の電化を最大化するイノベーションを導入
- 顧客がエネルギー源を再生可能エネルギーに置き換えるイノベーションを導入
- 水の使用量を削減する革新的な導入
Y(ii). こうした技術革新の成果について教えてください。
In all cases, apparent operating cost savings can be achieved, even in the short term. Factual data on long-term returns are not yet available, as the innovations listed do not yet provide sufficient data to make the appropriate calculations.
追加ドキュメント(存在する場合)
未返信Translation (when applicable)
未返信
コメント