顧客への持続可能性の影響
サステナビリティに対する情熱とコミットメントを持つ、シュナイダーエレクトリックのパートナーである場合は、このノミネーションを受理します。アワードは、チームとビジネスに大きな変革をもたらす可能性があります。今すぐ会社をノミネーションしてください。
Seite übersetzen
仕組み
シュナイダーエレクトリックサステナビリティインパクトアワードは2つのラウンドで構成され、各ラウンドの後に、プログラムの次のラウンドに進むメンバーを決定するためのレビュー、評価、選考の期間が続きます。
フェーズI -地域/ナショナル アワード
フェーズ II – グローバル アワード
受賞プログラムは、シュナイダーエレクトリックパートナーエコシステムのすべてのメンバーに開放されています。資格を得るには、次に該当していることが条件です。
- シュナイダーエレクトリックのパートナープログラムに参加している
- 導入したソリューションは、自社の運営に対するもの、あるいはシュナイダーエレクトリックの製品またはサービスのエンドユーザーであるコマーシャル分野の顧客のためのものである
- シュナイダーエレクトリックのコンポーネントがソリューションの主要コンポーネントである
- 提出物に関する顧客照会先を提供できること
アプリケーション/推薦フェーズ
2023年7月24日~2023年12月8日(20週)
プラットフォームに登録して、受賞カテゴリーを選択し、英語または地域の言語で提案を提出します。このカテゴリへの提出を準備する際には、次の3つの質問に答えてください。
- Strategize(戦略立案) – 顧客がマイルストーンを設定した脱炭素化プランを策定する支援を行っていますか?
- Digitize(デジタル化) – 顧客のエネルギーと炭素を測定、監視するお手伝いをしていますか?
- Decarbonize(脱炭素化) – 顧客の二酸化炭素排出量を最小限に抑える対策を支援していますか?
提出締切は、2023年12月8日 時間 午後11時59分(GMT+0)です。この締め切りを過ぎると受付できません。
地域/国別のショートリストフェーズ
2023年12月8日~2024年2月
フェーズIの最後には、シュナイダーエレクトリックの従業員で構成された審査員が、地域/国の受賞者を選びます。
選考基準には、シュナイダーエレクトリックの統合アプローチ、戦略立案、デジタル化、脱炭素化(戦略から実行まで)の検討が含まれます。
脱炭素化セクションでは、脱炭素化の4つの主要なレベルに焦点を当てます。
- 電化された業務により、ネットゼロ社会への道のりを全体として前進させます。堅牢な電気インフラには、EVLink充電機能が含まれ、設備投資と運用コストを最適化しながらユーザー満足度を最大化できます。SeTシリーズMV/LV機器を使用した、信頼性と耐障害性に優れた配電PacTシリーズサーキットブレーカー、PowerLogicリレーおよびメーターによる監視と保護ハイブリッド電気回路内の統合DCシステムにより、増加する電力消費をよりよく管理およびTransferPacTソース切換えデバイスにより、復元性が向上しました。
- デジタル化とスマートオペレーションによるエネルギー使用とカーボンフットプリントの削減。PrismaSeT Activeおよび接続可能なPacTシリーズやPowerLogic製品などのネイティブに接続された機器は、可視化や情報に基づく意思決定に必要なデータを収集します。GalaxyシリーズUPS、Altivarインバーター、TeSysアイランドのデジタル負荷管理ソリューションなど、エネルギー効率に優れた配電システムにより、エンドツーエンドのエネルギー消費を改善します。EcoStruxure Powerエッジ制御ソフトウェアやアドバイザリーサービスは、システムの運用とメンテナンスを最適化します。
- 持続可能な梱包、環境に優しい製品、材料とスペースの最適化によるリソースの交換。リサイクルされた段ボールとシュナイダーエレクトリック包装で使用される再利用可能な容器は、余分な廃棄物を作業場所や埋め立て場所から守ります。Green Premium製品は、環境への影響に対する完全な透明性を含め、厳格な環境規制に準拠しています。Okken/BlokSetバスバーとCanalis Trackバスダクトにより、スペースと材料が最適化されています。
- サプライチェーンとバリューチェーンを通じて、ベンダーとサプライヤーの脱炭素化と循環型商慣行を促進します。循環認定シュナイダーエレクトリック製品は、製品のライフサイクル内の廃棄物を削減します。また、ハードウェアに依存しないEcoStruxureソフトウェアは、配電のデジタルトランスフォーメーションを促進しながら、ライフサイクルの効率と持続可能性を向上させます。
グローバルショートリストフェーズ
2024年2月~2024年3月(4~5週間)
シュナイダーエレクトリックのシニアリーダーで構成された新しい審査員が、地域/国の受賞者からグローバルの受賞者を選びます。
選考基準には、次の事項が含まれます。
- プログラムの公式利用規約に準拠していること。
- イノベーション: このアイデアは、このケースに関連する新しい、創造的、革新的、ユニークな、または説得力のあるソリューションをどのように導入している
- 技術的な実現可能性: 技術的な観点から提案を実施することはどのくらい可能ですか?
- 経済の実現可能性:シュナイダーエレクトリックの現在のビジネス範囲にどのように適合しているか?
最終受賞者の発表
2023年4月
選考を経て、グローバル受賞者を招き、グリーンカーペットイベントを開催します。このイベントでは、シュナイダーエレクトリック内の主要なマネジメントの一部に前例のないアクセスを可能とし、1:1のVIPディナー、ラウンドテーブルの機会、エキスパートパネルへの参加を含み、受賞した成果を祝う授賞式で締めくくります。引き続き詳細をご確認ください。